会社案内

ルグラン、2 つの革新的なインテリジェントラックPDUでデータセンター事業を推進

Posted on October 16, 2024

— ルグランのRaritan(ラリタン)およびServer Technology(サーバーテクノロジー)がインテリジェントPDU「PX4」「PRO4X」を提供。
ラック電源やインフラストラクチャの要件が刻々と変化する中で、優れた可視性、柔軟性、高密度、安全性を実現。 —

<抄訳版>本リリースは、ルグランが、2023年5月1日付で配信したプレスリリースの英語原文を抄訳したものです。なお、英文の原文と翻訳内容に齟齬がある場合には原文が優先します。オリジナルの英語版はこちらをご覧ください。



【2024年10月16】東京発 — ビル用電気設備およびデジタルインフラストラクチャの世界的企業であるルグランは、今日のデータセンターにおけるラック単位での電源供給と管理のニーズの進化に対応するため、次世代のインテリジェントラックPDUを発表しました。RaritanとServer Technologyの現行モデルが持つ業界最高クラスのソフトウェア技術とハードウェア技術に革新的な新機能を多数追加することで、ルグランのお客様に業界トップレベルの可視性と最高クラスのハードウェア、セキュリティを提供します。

これらの新しいインテリジェントラックPDUは、Raritan PX4および Server Technology PRO4Xとして設計・販売され、電力容量計画、管理者の負荷軽減、環境モニタリング、物理およびデジタルアクセスの制御、そしてアップタイム向上に貢献します。30年以上にわたって培われたエンジニアリングとインテリジェンス、そして業界で実証済みのハードウェアとソフトウェアが搭載されたPX4とPRO4Xは、データセンター事業者が現在抱える電力ニーズを解決しつつ、将来起こりうるラック単位での電源供給と管理の課題を予測するのに役立ちます。未来志向の機能を搭載したPX4とPRO4X は、従来モデルより大幅に機能改善されています。

ラックPDUとして初めて、キャビネットレベルとデバイスレベルで全高調波歪みを測定します。波形キャプチャ機能を含む一連の最も完全かつ正確な(±0.5%)内部電源品質監視と計測情報をデータセンター事業者に提供します。
たとえば、ピーク電力や最小/最大電力測定値が可視化されることにより、電力容量計画、余剰容量の特定、フェールオーバープランの作成が容易になります。
同様に、波形キャプチャを利用したサーキットブレーカーのトリップ検査により、管理者はトリップが発生したアウトレットとその潜在的な原因を正確に特定できるだけでなく、波形電源品質データを取得、視覚化、レビューすることで、今後同様の事象が発生しないよう対策をとることができます。
全体として、Raritan PX4とServer Technology PRO4Xは、実証済みの性能と比類のないイノベーションを求めるデータセンター事業者に対し、データの収集と最適化、インフラストラクチャの柔軟性、重要なラックが設置されている、いわゆるミッションクリティカルな施設のセキュリティと計測において最高のソリューションを提供します。

ルグランのデータ・パワー&コントロール部門のVP兼ジェネラルマネージャーであるJoe DeLongは次のように述べています。「Raritan PX4とServer Technology PRO4Xの2つのインテリジェントラック PDU を発売することで、データセンターやミッションクリティカルな施設における電源や重要インフラストラクチャの管理方法を革新できることを喜ばしく思います。
多くのデータセンターが、効率やサステナビリティを向上させるために必要なレベルの電源品質監視を行えておりません。Uptime Instituteによると、停電によるダウンタイムや財務コストの43%が電力関連の問題に起因しています。
PX4とPRO4Xは、この課題を解決しつつ、将来に備えたいデータセンターの専門家に対して、非常に優れたアウトレットと電力密度を提供します。
この新しくデザインされたインテリジェントPDUにより、ミッションクリティカルな施設を管理する方々が電力使用量と容量を最適化し、最大限のアップタイムを確保できるようになることを期待しています。」

Raritan PX4とServer Technology PRO4Xのその他の主な特徴は次の通りです。

  • 高密度アウトレット テクノロジー(HDOT)® を採用し、アウトレット密度を最大化。IEC C13とC19 を1つのアウトレットで共用し、C14プラグとC20プラグに対応
  • PDUの取り回しが容易な45度の入力差込口
  • 三相モデルでは各相をグループ化したアウトレット配列(Alt Branch)を標準採用することによりアウトレットを整理して利用可能
  • データ収集やエクスポートを容易にし、エネルギー利用を管理
  • すべてのPDUデータに対し、デフォルトで安全な暗号化通信を採用

さまざまな点でインテリジェントな配電の未来形とも言えるPX4とPRO4X、詳細についてはRaritan PX4とServer Technology PRO4Xをご覧ください。

ルグランについて:

ルグランは、電気設備およびデジタルインフラストラクチャの世界的専門企業です。商業、工業、住宅市場向けの包括的なソリューションの提供により、世界中のお客様にとってのベンチマークとなっています。
シンプルで革新的、かつ持続可能な電気、デジタル インフラストラクチャ、コネクテッドソリューションによって、人々が暮らし、働き、出会う空間を変えることで、生活を向上させることを目的に、建物に持続的な影響を与える技術的、社会的トレンドを利用しています。
ルグランは、すべてのチームとステークホルダーを巻き込むアプローチにより、企業買収とイノベーションを原動力とする有益かつ責任ある成長戦略を追求し、使用価値を高めた製品(データ センター、コネクテッド オファリング、エネルギー効率プログラムなどの急拡大中の部門)など、新サービスを着実に提供しています。
ルグランは 2022 年の売上高を 80 億ユーロと発表しています。
ユーロネクスト パリに上場しており、CAC40 および CAC40 ESG インデックスの構成銘柄として注目されています。(ISIN コード: FR0010307819)

https://www.legrand.us/

カテゴリー別に見る
月刊アーカイブ
最新ニュース
JANOG58ミーティング 松山に参加します!
Posted on July 1, 2026
JANOG57ミーティングに出展します!
Posted on January 23, 2026
Legrand、OCP対応データセンターソリューションを拡充
より多くの選択肢・拡張性・迅速性を提供し、OCPのイノベーションを強化
Posted on January 15, 2026
Japan IT Week 秋 ~ データセンターEXPOに出展します。
Posted on October 1, 2025
JANOG56ミーティングに参加します。
Posted on July 11, 2025