製品サポート

サポートFAQ

PXC / PXO

機能や使い方についてはオンラインヘルプをご参照ください。

工場出荷時状態のIPアドレス設定を知りたい。
DHCPとなっています。コントローラーの液晶画面で、割り当てられたIPアドレスを確認できます。静的アドレスを設定したい場合は、クイックセットアップガイドをご参照ください。
管理者のパスワードを忘れた際に工場出荷時状態に戻すことができますか。
CONSOLEポート(シリアル接続)を利用して、工場出荷時状態に戻すことができます。
1. CONSOLEポートにTeraTerm等のターミナルエミュレーターで接続する。
2. usernameを聞かれたら、「factorydefaults」を入力し、「Enter」キーを押します。
3. 確認が求められますので、「y」を入力し、「Enter」キーを押すと、ファクトリ・リセットが実行されます。
4. 自動的に再起動が行われます。再起動が完了したら、終了です。
CONSOLEポート(シリアル接続)の接続設定を知りたい。
以下のように設定してください。
Bits per second = 115200 (115.2Kbps)
Data bits = 8
Stop bits = 1
Parity = None
Flow control = None
入力(電圧/電流)は、どのくらいの間隔で計測していますか。
毎秒測定しています。
PX3/PXO/SRC各製品を混在させたカスケード接続は可能ですか。
2022年11月現在可能ですが、メーカーサポートの構成ではございません。