会社案内

TAA準拠表明

貿易協定法(19 U.S.C. §§2501-2581)は、公正かつオープンな国際貿易を促進することを意図しています。本法は米国政府に対し、米国製、または公正かつオープンな国際貿易を支援していると認められる国で製造された製品のみを取得するよう求めています。さらに本法では契約者に対し、米国の行政機関によって取得を予定している各最終製品が製造場所に関する要件を満たしていることを証明するよう求めています。

Raritanの製品はすべて、貿易協定法の要件を満たしており、使用を目的とした米国政府による取得が承認されています。また、これらの製品はGSAスケジュールに準拠しています。

TAA準拠について

貿易協定法(以下「TAA」)は、1979年7月26日に制定されました。TAAは米国政府および連邦政府に関連する機関に対し、米国またはその他TAAが指定する国内で製造、または実質上変形された最終製品を購入するよう求めています。TAAの「指定国」にはカリブ海諸国、WTO GPA加盟国、自由貿易協定加盟国、およびその他一定の「後発発展途上国」が含まれます。本法では契約者に対し、各最終製品が該当する要件を満たしていることを証明するよう求めています。最終製品とは「一般利用を目的として取得される予定の、かかる商品、材料および供給品」を指します。