サポートFAQ
Power IQ
機能や使い方についてはオンラインヘルプをご参照ください。
- ログインの失敗は記録されますか?
- 監査ログには、すべてのログイン試行が記録されます。監査ログのエントリに対して、syslog 通知を送信するように Power IQ を設定することもできます。
- Power IQ は LDAP ロックアウト設定をサポートしていますか?
- Power IQ では、LDAP サーバのロックアウト設定が尊重されます。ユーザがログインに複数回失敗したために LDAP サーバがそのアカウントのブロックを設定した場合は、Power IQ にアクセスできなくなります。
- セッション タイムアウトは LDAP 設定でも機能しますか?
- セッション タイムアウトは、LDAP ユーザとローカル ユーザに適用されます。
- PDU のステータスが「Degraded (低下)」と表示されます。
- ● PDU で SNMP エージェントが有効になっているかどうかを確認します。
● 有効である場合は、PDU と Power IQ に対して、同じ SNMP 読み取り文字列が設定されているかどうかを確認します。
● 最新の PX ファームウェアを実行しているかどうかを確認します。Dominion PX PDU の場合。
● [Buffered Data Collection (バッファ データの取得)] を有効にしている場合は、PX が SNMP 書き込み文字列で設定されていることを確認します。Dominion PX PDU の場合。
● ポーリング レートを低くするか、または CPU (VMware) の数を増やします。
- Power IQ の電源制御機能を使用できるように MRV PDU を設定するには、どうすればいいですか?
- Power IQ で MRV PDU を設定するために使用する SNMP コミュニティ文字列が、SNMP v1 と v2c のGets と Sets の両方をサポートするようにします。コミュニティ文字列は、MRV PDU の [Get Clients (クライアントの取得)] セクションと [Set Clients (クライアントの設定)] セクションの両方で、v1 と v2c にアクセスするように設定する必要があります。