Dual Video Port GroupでAbsolute(ずれないマウス)の利用するためには、ターゲットのグラフィックドライバが「Stretch mode」機能をサポートしている必要があります。この機能は、デュアルディスプレイを単一の連続した仮想ディスプレイとして管理します。もし、これに対応していない場合、マウスの設定は「Intelligent」か「Standard」、もしくはSingle Mouse Modeをご利用ください。
Windows OSに実装されたMicrosoft Edgeは「管理者として実行する」で起動した場合でも、ClickOnceの機能にローカルディスクへのアクセス権を与えません。
すなわち、ClickOnceによって起動されたAKCがローカルディスクを参照することを、Windows OSは許可しないため、仮想メディアとしてローカルディスクを参照することはできません。
いいえ、できません。 「< Error 104 >: File validation has failed on this Restore file. Possible reasons could be the password is incorrect, a password was entered but not needed, or the file is not for this device.」というエラーが表示されます。