Startseite » Informationen » Anwenderberichte » Legrand’s personalized service enhances the value of the new Nexpand cabinets in the DTIX data center - DTIX
Das DTiX-Modell setzt auf Qualität und Sicherheit. Dies beginnt bei der sehr hohen Verfügbarkeit einer Tier III-äquivalenten Design-Architektur des Uptime Institute, die eine hohe Verfügbarkeitsrate (über 99,98 %) und eine unterbrechungsfreie Wartung der elektrischen und klimatischen Versorgungsketten garantiert.
Darüber hinaus bietet DTiX eine sichere und standardisierte Umgebung (ISO 27001), eine optimierte Energienutzung (ISO 14001) und ein Commitment zum Code of Conduct für Energieeffizienz in Rechenzentren der Europäischen Union.
Diese Zertifizierungen sind für das Unternehmen wichtig, weil sie die Grundlage für die bewährten Geschäftspraktiken sind, die das Unternehmen von sich selbst verlangt. Sie sind wichtig für die Kunden, für die die Zertifizierungen eine Antwort auf ihre unternehmenskritischen Anforderungen darstellen.
DTiX strebt einen PUE-Wert (Power Usage Effectiveness) von 1,5 an. Dieser Indikator misst die Energieeffizienz des Rechenzentrums, das über drei integrierte Free-Cooling-Einheiten N+1-Kühlung erzeugt.
Durch diesen vorbildlichen Umgang mit der Energienutzung seiner Infrastruktur respektiert DTiX den Code of Conduct. Aber der Ansatz geht noch weiter und unterstreicht die Bereitschaft seiner Gründer, sich für einen verantwortungsvollen Lösungsansatz einzusetzen.
NEXPAND RACKS ERWEITERN DIE MODULARITÄT DES DTIX ANGEBOTES
Das Rechenzentrum wollte seinen Kunden eine modulare Infrastruktur im Rack, im Half-Rack oder sogar in privaten Suiten (ein gesicherter Bereich innerhalb eines Raumes) ab 6 Racks (12 m²) und in einem Kaltkorridor, der Free-Cooling unterstützt, anbieten.
Die Planer fanden in Legrand Data Center Solutions und seinen Nexpand Racks eine maßgeschneiderte Lösung, die ihren Anforderungen entsprach. Die Teams des Herstellers waren von Anfang an in die vorgelagerte Planung der Räume eingebunden, um eine Cold-Corridor-Architektur mit einem kalten Gang vor zwei Reihen von 47 HE (600x1200) Racks zu entwerfen.
Die Auswahl der Racks und deren Anordnung in den Räumen war ein wesentlicher Schritt bei der Gestaltung des DTiX-Angebots. Um die Ziele der hohen Verfügbarkeit und Sicherheit der IT-Infrastrukturen, die in den Räumen installiert werden, zu erreichen, wurde ein maßgeschneidertes Rack für die Anforderungen des Hostings entwickelt.
Legrand war an der Gestaltung des Rechenzentrums beteiligt, indem es die Racks mit Zubehör ausstattete, das dem Angebot zur Geltung verhalf:
Ein entscheidendes Detail machte für DTiX einen großen Unterschied: Die Nexpand Racks sind weiß, was sich von dem traditionellen Schwarz abhebt und die Gesamthelligkeit des Raumes verbessert. Das Ergebnis: Die Nexpand-Racks vermitteln ein Gefühl von Ruhe und Klarheit, wie es sich für ein modernes, effizientes Rechenzentrum gehört.