— 高视频分辨率是处理图形和流媒体视频应用程序的立项选择-
Posted on September 18, 2019
新泽西州,萨默塞特(2019年9月17日)—— 罗格朗旗下品牌,领先的智能数据中心管理和机架配电解决方案供应商—Raritan® (力登)公司,今天推出了Dominion® KX IV 用户站。旨在与力登最新的第四代KVM-over-IP相辅相成,提供高达4K的高清分辨率,支持更多的KVM会话。与其前身相比,新用户站的处理能力也提高了三倍。
多个用户可以通过一个、两个、或三个监测器,同时对连接到KVM-over-IP交换机的设备进行访问、查看和控制。
“KXIV用户站主要推荐给使用4K视频、需要大量KVM会话、以及最多可使用三台监测器的用户。新用户站提供了一个全新的性能和生产力水平。”力登产品管理总监Richard Dominach如是说道,“我们全新的Dominion KX IV解决方案旨在满足当今广播演播室、控制室、实验室、无尘室和半导体制造业的苛刻要求和应用,以及几乎所有需要高性能访问的环境。”
例如,在英特尔,一些开发实验室使用力登的KVM-over IP解决方案,为整个英特尔的开发人员提供对原形和开发设备的安全访问。开发人员可以使用个人电脑、工作站、笔记本电脑或KVM用户站访问连接到Dominion KVM-over-IP交换机设备。英特尔技术员马文•托尔斯(Marvin Towles)表示,一些开发人员正在测试4K流媒体服务和应用程序。英特儿自动化工程师Jesus Aromin补充道:“但如果没有4K视频的支持,KVM解决方案就无法用于测试这些服务。”“新的KXIV用户解决方案解决了这个问题,应该可以有效提高生产率。”
Dominion KX IV用户站支持:
KXIV用户站可以直接安放在桌子上,安装在标准19英寸机架上,或安装在显示器背面的VESA上。
更多关于新Dominion®KX IV用户站和4K Dominion®KX IV-101的资讯,请点击此处,4K Dominion®KX IV-101荣获2019年NAB最佳表现奖,集创新、特性、成本效率和高性能于一体。KX IV-101交换机可连接到单一一台电脑,并为多个用户提供无阻碍的访问和控制。
关于力登
作为罗格朗旗下的品牌,力登公司是智能机架PDU、KVM交换机和其他数据中心基础设施监控和管理解决方案的全球领先供应商。力登的创新提高了全球数据中心和服务器机房的可靠性、效率和智能性,包括思科、戴尔、谷歌、惠普、IBM、英特尔和微软等世界500强企业。请点击访问Raritan.com.cn了解更多关于力登的资讯。
关于罗格朗和罗格朗北美、中美
罗格朗是全球电气和数字建筑基础设施专家。它为商业、工业和住宅市场提供的综合解决方案使它成为全球客户的基准。以稳定的高附加值的新产品流儿进行的创新,是罗格朗增长的主要动力,特别是来自罗格朗的全球Eliot(Electricity and IoT)项目的设备。罗格朗2016年披露的销售额为56亿美元。罗格朗在北美和美国中部极具品牌影响力,拥有的产线包括:
AFCO 系统, C2G, Cablofil, Chief, Da-Lite, Electrorack, Finelite, Luxul, Middle Atlantic Products, Nuvo, OCL, On-Q, Ortronics, Pass & Seymour, Pinnacle, QMotion, Quiktron, Raritan, Sanus, Solarfective, Vaddio, Vantage, Wattstopper和 Wiremold。罗格朗在巴黎泛欧交易所上市,是CAC40, FTSE4Good, MSCI World, ASPI, Corporate Oekom Rating, and DJSI(ISIN 代码 FR0010307819)的成份股。点击访问:www.legrand.us.
# # #
此处所有的产品和公司名称可能是各自注册所有者的商标。
Dominion KX III G2结合了安全的远程硬件访问、大规模自动化以及更快的故障恢复能力,以适应当今的IT环境
——ISO27001认证保证了罗格朗品牌(包括Raritan®、Server Technology®和Starline®品牌)下那些经过彻底测试的数据、电源和控制设备的安全性。