智能PDU的真正实力

 

选择智能型PDU的理由


对于智能PDU的强大功能而言,配电只是冰山一角;它们能做的远胜于此,如智能PDU可以进行多级功率计量、环境监测、支持更高功率密度、功率容量规划、提供灵活的部署选项以及先进、可靠的安全性。

配备了这些功能,数据中心经理毫无疑问可以确保他们的数据中心正常运行。

电力监测和计量

智能PDU可以提供多级别的机架级功率计量

智能PDU在断路器、输入端口和输出端口处提供多个计量点,并且允许用户监控整个PDU、特定断路器或每个端口的能耗。

多计量点可以允许用户以最精细的级别对电源进行监控,并提供更多的数据点,从而清楚地显示剩余空间能耗。


学习更多有关电电力监测的资讯


环境监测

PDU和传感器结合使用,更有助于维护数据中心的良好环境

Raritan提供各种即插即用的传感器,包括温度、湿度、气流、气压、漏水、接近度、振动和触点闭合传感器。

通过将传感器连接到机架PDU,您可以对关键IT资产周围的环境进行监控。即使不在现场,但是为了清楚了解数据中心发生的情况,维护一个安全和优化的环境,您还可以设置阈值并配置告警。



了解更多环境监测相关资讯


三相电源

更多可用电源意味着更多服务器

高压三相电源机架PDU可以为单个机架提供更高的容量和密度,为用户提供更具操作性的电源并创建最高效的IT基础设施。由于数据中心的空间非常有限,三相PDU可以通过减少布线、铜缆和重量,提供更小的占地面积,但是发挥更大的作用。


了解更多三相电源相关资讯


设置简单,易于管理

部署和配置的多个选项

那些需要手动操作、一次次更新PDU,并且需要现场配置PDU的日子已经成为了过去。您甚至不必亲自到数据中心,只需坐在办公桌旁,通过dhcp/tftp/sftp部署脚本即可。或者,如果您愿意,甚至还可以使用U盘,对数百个PDU进行大规模配置。


了解更多PDU设置和管理的相关资讯


电源容量规划

确定机柜级能耗,更好规划未来增长

通过使用电源端口级别的电源管理功能,用户可以快速识别整个数据中心的虚拟服务器和闲置容量。鉴于数据中心拥有固定数量的电力和网络资源,因此能够将这些资源最大化利用是至关重要的。以此,就可以更明智、更有把握地决定如何正确配置机架。


了解更多电源容量规划的相关资讯


机架级安全

使用各种PDU功能,延展资产安全性

具有可配置防火墙、密码和自定义SSL证书的智能PDU可以作为扩展功能的启动板,帮助保护您最重要的资源----数据。

从网络摄像头和智能门锁,抵挡来自内部的威胁、使用防火墙抵抗外部侵害,以及通过资产管理标签/传感器和SecureLock™电源线,防止人为错误的发生,确保数据中心的安全已然成为所有企业最关键的领域之一。


了解更多机架级安全的相关资讯



智能PDU的真正实力

对数据中心机架级电源基础设施的掌控,是了解数据中心整体效率和潜在威胁的第一步,因为这些潜在的威胁可能会对上游设备造成严重后果。力登智能PDU可以帮助更好地管理数据中心电力链,而远不止仅仅是实施电源分配。

如果您有兴趣进一步了解智能PDU的其他强大功能,请点击以下链接,开始您的探索: