智能PDU的真正实力:
机架级安全

 

从机架端保护数据


如今,网络攻击日益突出,它们对我们日常生活造成的影响绝不应低估。根据马里兰大学的一项研究表明,黑客每39秒攻击一台上网的电脑,每年对三分之一的人造成不良影响。

由此可见,在数据中心实现数字和物理安全的重要性是不可否认的。

防止意外

防止人为失误

可否认的是,人为错误是影响数据中心的最大问题之一。22%的宕机是由人为错误引起的。如果把潜在的人为错误也计算在内,宕机发生的总数将达到惊人的70%。

可以使用彩色编码线,简单避免人为错误的发生。有助于识别重要资源,同时防止意外断开。


点击了解更多 联系销售

protect-your-data-at-the-rack-accidental-disconnect

protect-your-data-at-the-rack-web-cam-door-lock

保护您的基础设施

从物理安全角度保护数据

当今的数字世界,采取一切必要的行动来保护敏感数据是迫切而且必须的。力登智能PDU提供多种物理安全方式,如智能门锁资产管理标签传感器

这些门锁可防止数据中心内,对一个或多个机架未经授权的访问,而资产管理标签和传感器则可以跟踪执行关键任务的IT设备。您还可以将USB网络摄像头与近感传感器连接起来,实时查看谁正在访问机架。


点击了解更多 联系销售
 


保护您的信息

从数字安全角度保护数据

用物理安全性防止内部威胁是一种很好的方式,但更常见的网络攻击类型是通过互联网在外部发生的。力登智能PDU不仅可以帮助解决来自内部的威胁,还可以提供强大的保护,防止来自外部的侵害。

它们配备了最新的网络安全协议、最多样化的用户身份验证选项、使用严格密码策略进行管理以及一流的数据加密方法。


点击了解更多 联系销售

protect-your-data-at-the-firewalls-passwords


智能PDU的真正实力

对数据中心机架级电源基础设施的掌控,是了解数据中心整体效率和潜在威胁的第一步,因为这些潜在的威胁可能会对上游设备造成严重后果。力登智能PDU可以帮助更好地管理数据中心电力链,而远不止仅仅是实施电源分配。

如果您有兴趣进一步了解智能PDU的其他强大功能,请点击以下链接,开始您的探索: