关于我们

罗格朗获得的行业认证和严格控制的生产流程,增强了数据中心运营中连网设备的稳定性。

——ISO27001认证保证了罗格朗品牌(包括Raritan®、Server Technology®和Starline®品牌)下那些经过彻底测试的数据、电源和控制设备的安全性。

Posted on July 1, 2024

康涅狄格州西哈特福德——2024年4月—— 全球电气和数字建筑基础设施专家罗格朗在网络安全、密码学、数据隐私、漏洞和渗透测试方面,从研发到生产,都超越了标准和预期。该公司宣布其数据、电源和控制部门(DPC)获得ISO/IEC 27001:2013认证,在其产品和服务中达到了管理信息安全的高标准。

除了在其工程团队中实现ISO27001认证所需的所有114个过程控制外,罗格朗还遵守NIST和ISO标准(包括ISO 9001和ISO 14001),并为其网络可连接产品引入了额外的漏洞和渗透测试。这种额外的测试使其产品通过额外的网络安全测试,以发现漏洞或未经授权访问的风险漏洞,从而能在实际使用中出现问题之前解决这些隐患。

罗格朗北美软件资深副总裁Adam Murano表示:“网络安全问题是我们所服务的市场日益关注的一个关键领域。在产品评估阶段或在通过客户安全审计时,我们发现与安全相关的咨询有所增加。我们可以很自豪地说,罗格朗在设备安全方面有了长足的发展”… “无论最终用途应用程序是在数据中心还是任何其他使用关键数据服务的场景——当客户将罗格朗设备连接在网络上时,安全互联都可得到保障。无论是通过开发新的产品功能,比如我们在新一代机架配电产品上的部署了“安全引导’新功能,还是通过ISO认证,我们都证明了我们对最高安全级别的承诺。”

该认证涵盖了罗格朗位于新泽西州萨默塞特、内华达州雷诺、宾夕法尼亚州卡农斯堡和德国兹维考的DPC研发中心为连接设备、嵌入式系统和IT系统开发的软件和固件的保护和安全内容,包括Raritan、Server Technology和Starline品牌。

ISO/IEC 27001:2013是由世界上最大的非政府性国际标准制定者国际标准化组织(ISO)和国际电工委员会(IEC)发布的信息安全标准。作为世界领先的认证机构之一,必维国际检验集团(Bureau Veritas)是一家全球认可的测试、检验和认证服务专家,在完成正式审计程序后,为罗格朗DPC团队颁发了专业认证。

For more information about Legrand’s DPC division, please visit www.legrand.us/data-power-and-control.

关于罗格朗和罗格朗北美和中美洲:

罗格朗集团是全球电气和数字建筑基础设施专家,其为商业、工业和住宅市场提供的全面解决方案,使其成为全球客户的明智选择。该集团利用对建筑产生持久影响的技术和社会趋势,通过简洁、创新和可持续的电气、数字基础设施和互联解决方案,改造人们生活、工作和聚会的空间,从而改善生活。罗格朗采用涉及所有团队和利益相关者的方法,通过收购和创新推动其盈利和负责任的增长战略,不断推出新产品,包括使用价值提高的产品(更快扩展的细分市场:数据中心、互联产品和能效计划)。罗格朗财报显示,2022年销售额为80亿欧元。该公司在巴黎泛欧交易所上市,是CAC 40和CAC 40 ESG指数的成分股。(代码ISIN FR0010307819)。 https://www.legrand.com.cn

关于国际标准化组织(ISO)

国际标准化组织(ISO)是一个独立的、非政府的国际机构,负责制定标准,以确保产品、服务和系统的质量、安全和效率。它拥有24375个标准和167个国家的代表,是那些获得其认证的人卓越和创新的标志。

View by Category
Monthly Archives
More Recent News
罗格朗推出新一代KVM平台,旨在数分钟内让关键系统恢复在线

Dominion KX III G2结合了安全的远程硬件访问、大规模自动化以及更快的故障恢复能力,以适应当今的IT环境
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
Legrand Data, Power and Control Division Announced as Finalist in Six Categories at DCS Awards 2020
Posted on November 9, 2020