Dominion KX III G2结合了安全的远程硬件访问、大规模自动化以及更快的故障恢复能力,以适应当今的IT环境
Posted on October 22, 2026
康涅狄格州西哈特福德——2026年7月16日——全球电气和数字建筑基础设施专家罗格朗(Legrand)今日发布了Dominion KX III G2。这款以罗格朗旗下力登品牌销售的新一代IP-over-KVM交换机旨在帮助IT团队在日常IT运营中安全地管理、故障排除和维护关键系统,并在出现中断、软件故障或网络事件导致运营中断时迅速恢复系统。
随着IT环境的不断发展,许多IT团队被要求管理分布在多个地点的更多设备——而往往人员配备不足,响应时间要求更紧。这一现实使得安全远程访问变得比以往任何时候都更加重要。KVM(键盘、视频和鼠标的缩写)使管理员能够像亲自操作一样与服务器和连接的设备进行交互,即使操作系统无响应或常见的基于软件的远程工具不可用。在实际操作中,许多用户每天都使用KVM来执行日常管理任务、支持分布式团队并保持对远程地点的可见性。
在发生中断或与网络相关的故障时,这种访问级别变得至关重要。由于KVM工作在操作系统层以下,技术人员可以远程访问BIOS设置、将系统重启到安全模式并开始恢复。在许多情况下,这有助于IT团队将平均恢复时间(MTTR)从几天缩短到几分钟,同时减少了派遣人员到现场的需求。
“IT团队每天都需要对其基础设施进行一致且安全的控制,并在系统出现故障时能够立即访问——无论位置、规模或故障发生在堆栈的哪一层,”罗格朗产品管理总监Paul Mott表示。“Dominion KX III G2的设计旨在让用户能够安全、可靠地访问他们的重要设备,帮助他们更快地恢复并更高效地运营。”
Dominion KX III G2基于罗格朗的Xerus™架构,该架构也为该公司智能PDU产品组合提供支持。Dominion KX III G2使备受信赖的远程管理平台实现了现代化,性能更强,安全性更高,并具备自动化就绪功能。
主要功能包括:
除了企业数据中心,KVM技术还广泛应用于医疗保健、广播视听、测试实验室和工业环境,在这些领域,可靠的远程访问对日常运营也至关重要。
如需了解更多关于Dominion KX III G2的信息,请点击此处访问罗格朗的网站。
关于罗格朗
罗格朗是全球电气和数字建筑基础设施领域的专家。其针对住宅、商业和数据中心市场的全面解决方案使其成为全球客户的标杆。该集团对建筑行业的技术革新和对市场发展的具有深刻理解,旨在通过电气、数字基础设施和简单、创新且可持续的互联解决方案,改变人们生活、工作和聚会场所,从而改善生活。罗格朗采用惠及相关团队和利益相关者的方式,正在推行由收购和创新驱动的盈利且负责任的增长战略,不断推出新产品,包括具有更高使用价值的产品。2025年,罗格朗的销售额达到95亿欧元。该公司在巴黎泛欧证券交易所上市,是CAC 40指数、CAC 40 ESG指数和CAC Transition Climat指数的成分股(代码ISIN FR0010307819)。www.legrand.us
媒体联系人:
Jaymie Scotto & Associates
+1 866.695.3629 ext. 19
jsa_legrand@jsa.net
——ISO27001认证保证了罗格朗品牌(包括Raritan®、Server Technology®和Starline®品牌)下那些经过彻底测试的数据、电源和控制设备的安全性。