关于我们

力登公司推出超强性能、支持4K超高清视频的全新KVM-over-IP交换机

Posted on April 9, 2019

拉斯维加斯,内华达州(2019年4月8日)—罗格朗旗下品牌力登—智能数据中心管理和机架配电解决方案的领先供应商—今天正式宣布推出功能更强大、使用更灵活的全新KVM-over-IP交换机和用户站,对当今需求日益增加的广播工作室、控制室、实验室、数据中心,甚至是任何需要安全可靠设备访问的地方,都能提供更强大的支持。

凭借出色的4K超高清视频分辨率(UHD)以及超快速响应时间,力登公司的全新Dominion KX IV-101数字交换机比其他任何一款KVM-over-IP交换机都更强大,更灵活。Dominion KX IV对服务器和工作站提供了畅通、高效的访问;而且,对于软件安装或其他任务的执行,虚拟介质的传输速度最高可达普通传输的三倍。用户可通过用户站、PC或笔记本电脑访问和控制设备。 

力登公司全新的KX IV用户站的性能也大幅提升,使用4K分辨率并需要多个KVM会话框的客户往往被推荐使用该用户站。可支持三个连接的监视器、提供比旧型号多三倍的强大处理能力。 

“凭借第四代Dominion KX,我们创造了一个全新的KVM-over-IP架构,支持要求更高、挑战更大的各项环境和应用,”力登公司产品总监Richard Dominach这样说道:“KX IV-101满足广播、控制室以及其他动态应用的高性能需求,并针对远程办公、设施、托管以及制造提供基于IP而且非常灵活的远程访问。我们工程师充分利用30年的KVM开发经验以及力登Xerus™ 的革新技术,创建了有史以来极具领先的KVM平台。

NAB展会揭幕
全新的Dominion KX IV-101是一款通过简单连接到电脑,即可提供“无阻塞”访问和多用户控制的KVM-over-IP交换机,将在本周针对媒体、娱乐和技术专业人士的NAB展会上首次亮相。同时展出的还有力登公司的Dominion KX III多端口KVM交换机和全新Dominion KX IV用户站。 

关于Dominion KX IV
KX IV是针对运营操作、广播工程以及IT用户的灵活、基于IP的解决方案。不同于其他需要独立网络运行的高性能KVM解决方案,Dominion KX用于可以使用LAN、WAN甚至用于紧急IT访问的网络,即可进行设备访问和控制。 

通过Dominion KX的BIOS级访问,服务器可以始终保持访问状态,并且可以在操作系统无法工作的状况下,进行远程重启。 

Dominion KX IV功能增强主要包括:

  • 最高达4K视频分辨率:1080p,1440p,1600p
  • 更快的帧速率-每秒高达60帧
  • 高品质4:4:4色彩
  • 通过HDMI的数字音频
  • 更快速的虚拟媒体传输
  • 使用新的KVM app应用程序,通过苹果移动设备对KVM IV进行配置。

全数字的Dominion KX IV同时还具备Dominion系列的许多常规功能,如绝对鼠标同步,LDAP/RADIUS、AD认证、AES加密,八个同时进行的KVM-over-IP会话框,以及笔记本电脑和台式电脑的免Java访问。

点击此处,了解更多KV IV-101的相关资讯

关于力登
力登是罗格朗旗下的品牌,是全球智能机架PDU、KVM交换机以及其他数据中心基础设施监控和管理解决方案的引领者。力登的革新大幅提高了全球领域的数据中心和服务器机房的可靠性、高效和智能性,客户包括思科、戴尔、惠普、谷歌、IBM、英特尔以及微软等全球500强企业。了解更多资讯,请访问Raritan.com、 LinkedIn或Twitter。

关于罗格朗、罗格朗北美和中美
罗格朗是全球电气和数字建筑基础设施专家。其针对商业、工业、住宅市场的全面解决方案,使其成为全球客户的优选基准。高附加值新产品稳定流动的创新是增长的主要途径,尤其是罗格朗全球艾略特(电力和物联网)计划的连接设备。据罗格朗财报显示,公司2016年销售额为56亿美元。罗格朗在北美和中美洲拥有强大的市场地位,拥有包括AFCO Systems、C2G、Cablofil、Chief、Da Lite、Electrorack、Finelite、Luxul、Middle Atlantic Products、Nuvo、OCL、ON-Q、Ortronics、Pass&Seymour、Pinnacle、Qmotion、Quiktron、Raritan、Sanus、Solarfective、Vaddio在内的知名市场品牌和产品生产线。罗格朗在巴黎泛欧交易所上市,是包括CAC4、FTSE4Good、MSCI World、ASPI、Corporate Oekom Rating和DJSI(ISIN代码FR0010307819)在内的指数成份股。www.legrand.us.

# # #

本文中的所有产品和公司名称可能是其注册所有者的商标。

View by Category
Monthly Archives
More Recent News
罗格朗推出新一代KVM平台,旨在数分钟内让关键系统恢复在线

Dominion KX III G2结合了安全的远程硬件访问、大规模自动化以及更快的故障恢复能力,以适应当今的IT环境

Posted on October 22, 2026
罗格朗获得的行业认证和严格控制的生产流程,增强了数据中心运营中连网设备的稳定性。

——ISO27001认证保证了罗格朗品牌(包括Raritan®、Server Technology®和Starline®品牌)下那些经过彻底测试的数据、电源和控制设备的安全性。