关于我们

力登公司推出面向中小型企业的全新一代KVM-Over-IP交换机和串行访问

Posted on March 16, 2020

萨默塞特,新泽西(2020年2月4日)——罗格朗旗下的品牌、智能数据中心管理和机架式配电解决方案的领先供应商—-力登公司,今日推出面向中小型企业的全新KVM-Over-IP交换机——Dominion LX II。出于对远程访问管理的经济型、安全和可靠性的考量,LXII可为一个或两个远程用户和一个本地用户,对8台或16台服务器(通过分层可扩展到256台)提供免Java,BIOS级别访问和控制。

标准的生产特性,如虚拟媒体、绝对鼠标同步、目录服务器验证和PC共享,都涵盖在这款新交换机中,使IT,数据中心、实验室和网络管理员能够远程管理计算机和串行设备,最大限度延长设备正常运行时间、避免不必要的出差并能快速解决问题。

然而,新一代Dominion LX II KVM-over-IP 交换机也代表了对旧版的更新迭代,新功能包括:

  • 免Java,BIOS 级别的IP远程访问
  • 一个或两个远程用户。一个本地用户。8或16个KVM端口
  • 单电源&LAN端口
  • VGA, DVI, HDMI, USB-C和 显示端口
  • 每秒15帧的1080p和1200p高清视频
  • 通用虚拟媒体™ 传输文件、加载软件和启动操作系统
  • 绝对鼠标同步™
  • 通过力登DSAM模块管理多达8个串行设备
  • 集成交换机/LCD抽屉型号(2020年第2季度上市)


“对于中小型企业来说,新一代Dominion LX II KVM over IP交换机是完美的解决方案,提供安全、高效、经济的远程访问和管理,”力登产品管理总监Richard Dominach如是说。“全天候、免Java、基于web的访问有助于最大限度延长设备正常运行时间,消除现场排故障的需要,提高了工作效率,同时为中小型企业提供了经济实惠的企业级连接解决方案。”
点击此处了解更多有关Dominion LX II的资讯。

关于力登
作为罗格朗旗下的品牌,力登公司是智能机架PDU、KVM交换机和其他数据中心基础设施监控和管理解决方案领域的引领者。力登的创新提高了全球数据中心和服务器机房的可靠、效率和智能性,包括思科、戴尔、谷歌、惠普、IBM、英特尔和微软等世界500强企业都是力登的忠实用户。要了解更多信息,请访问Raritan.com、 LinkedIn或Twitter。

关于罗格朗和罗格朗北美和中美
罗格朗是全球电气和数字建筑基础设施专家。它全面提供商业、工业和住宅市场的解决方案,使其成为全球客户的基准。高附加值新产品稳定流动的创新是其增长的主要载体,尤其包括罗格朗全球艾略特(电力和物联网)计划产生的设备。罗格朗报告2017年销售额为62亿美元。罗格朗在北美和中美洲拥有强大的业务,拥有一系列知名的市场品牌和产品线,包括AFCO Systems、C2G、Cablofil、Chief、Da Lite、Electrorack、Finelite、Luxul、Middle Atlantic Products、Milestone AV、Nuvo、OCL、On-Q、Ortronics、Pass&Seymour、Pinnacle、Projecta、QMotion、Quiktron、Raritan,Sanus、服务器技术、Solarfective、Vaddio、Vantage、Wattstopper和Wiremold。罗格朗在巴黎泛欧交易所上市,是包括CAC40、FTSE4Good、摩根士丹利资本国际(MSCI World)、ASPI、公司Oekom评级和DJSI(ISIN代码FR0010307819)在内的指数成份股。www.legrand.us。

###

欲了解更多资讯,请联系如下通讯地址:

Betsey Rogers
公共关系
BridgeView营销
1-603-821-0809
betsey@bridgeviewmarketing.com

View by Category
Monthly Archives
More Recent News
罗格朗推出新一代KVM平台,旨在数分钟内让关键系统恢复在线

Dominion KX III G2结合了安全的远程硬件访问、大规模自动化以及更快的故障恢复能力,以适应当今的IT环境

Posted on October 22, 2026
罗格朗获得的行业认证和严格控制的生产流程,增强了数据中心运营中连网设备的稳定性。

——ISO27001认证保证了罗格朗品牌(包括Raritan®、Server Technology®和Starline®品牌)下那些经过彻底测试的数据、电源和控制设备的安全性。