博客

如何选择最适合您的DCIM服务供应商

Posted on April 14, 2015 by Gento

数据中心基础设施管理,或者称之为DCIM,属于一种解决方案,它将传统数据中心管理功能的范围延伸至包含了所有IT领域所能发现的物理资产和各种资源。它的目的是将信息技术和设施管理准则相互结合起来,用来集中监测,以及对关键的系统进行管理和智能的容量规划。 完整的DCIM服务应当包括:专业软件、智能资产定位标签、各类传感器,和智能电源解决方案

2014年,Gartner(全球最具权威的IT研究与顾问咨询公司)承认DCIM市场主要有75个产品厂商。如果您正准备寻找一个能帮您有效管理数据中心的DCIM服务商,我们这里可以提供给您一些关键的特征来帮助您去寻找合适的服务商:

资产管理

如果您寻找的供应商能够提供准确、实时的数据中心视图功能,包括存储设备,服务器,网络设备,配线架,机架式PDU和应用,那将是非常不错的。而且它还必须能够及时有效地关联映射出所有这些设备之前的物理关系,以及确定整个电力和网络链是如何正确地链接至端口一级的。

容量管理

您寻找的DCIM供应商还应当能够提供完整、正确的容量管理视图,包括电力、网络和物理空间的,以及诸如配电柜和机房空调(CRAC)这些基础设备的容量管理。还应当有一个集中的数据库,存储所有的链接以及容量信息,这样就可以免除您来回往返于数据中心机房的各种奔波劳碌。

变更管理

供应商应当能够帮助您时刻保持最佳实践状态,提高人员的生产效率以及提升运营效率。由于供应商运用各种强大的智能工具来实现自动化工作流程,它能帮助他们发出变更请求,自动化的设备迁移,甚至提供一份完整的审核跟踪报告,符合工作指令,符业规范。

能量管理

一个可靠的DCIM供应商应当能够帮助您了解能源消耗的源头在哪里,以及找出节约成本的有效方法,维护您的IT设备拥有一个安全稳定的工作环境。他们还能测量出您所有基础设施中的电力使用情况,包括建筑测量,楼层级配电单元(floor PDU)、配电柜(RPP)、、智能型机架式PDU以及配电母线(busways)。此外,他们还能让您的数据中心保持可持续发展的势头,并切实有效地降低电费。

环境管理

一个能提供完整的环境管理解决方案的供应商,应当能够帮助您识别出具有潜在问题的区域,以此来保持您的IT设备能拥有一个安全可靠的运行环境。简单来说,一个DCIM供应商应当能够帮助您了解趋势、节约能源、及时告警以及提高设备的正常工作时间。除此之外,他还应当能够帮助您成功地进行电源管理。