À Propos

Raritan réinvente le serveur de consoles série à destination des administrateurs informatique et réseau

Posted on August 17, 2015

—La nouvelle conception matérielle et logicielle du Dominion SX II fournit un serveur de consoles série plus réactif et simple d’utilisation pour la gestion des équipements série quel que soit l’endroit d’où vous travaillez –

SOMERSET, NJ (8 septembre 2015) — Raritan, l’un des leaders en matière de solutions de gestion de centre de données et de distribution électrique pour rack, a dévoilé aujourd’hui son nouveau Dominion® SX II – un serveur de consoles série de nouvelle génération et basé sur IP, pour l’accès et le contrôle à distance des serveurs, routeurs, commutateurs et autres équipements commandés via des ports série. Grâce à une connexion plus rapide aux périphériques informatiques à partir de n’importe où, le SX II aide les administrateurs à résoudre les incidents et les problèmes plus rapidement qu’avant.

« En permettant la gestion quel que soit l’endroit où se trouvent les experts informaticiens, qu’ils se situent devant le rack ou à des kilomètres, cela permet aux entreprises de réduire les coûts d’assistance informatique, les temps de déplacement du personnel, tout en augmentant la disponibilité professionnelle », déclare Richard Dominach, Directeur Gestion des produits chez Raritan. « Notre Dominion SX II est basé sur une nouvelle plateforme matérielle qui offre de meilleures performances, ainsi que de nouvelles fonctions de productivité, pour assurer la gestion dans les environnements informatiques où la sécurité, la haute disponibilité et les coûts sont des critères primordiaux. » 

Le Dominion SX II a été conçu sur la réussite de son prédécesseur Dominion SX, l’un des serveurs de consoles série les plus utilisés dans le monde. Le SX est utilisé quotidiennement par des administrateurs informatique et réseau pour la gestion de plus d’un demi-million d’équipements série, y compris des commutateurs réseau, des routeurs, des coupe-feu, des serveurs, des unités de distribution électrique (PDU) et des équipements de télécommunication.

Du fait que le Dominion SX II donne la possibilité de contrôler les équipements informatiques via leurs ports série, les spécialistes informatiques peuvent utiliser le serveur de consoles sécurisé afin de surveiller et gérer tout équipement série, même lorsque le réseau n’est plus en état de fonctionner. En cas de panne les administrateurs ont ainsi la possibilité de redémarrer l’alimentation individuellement à l’aide du SX II et des unités PDU intelligentes pour rack Dominion PX de Raritan.

SX II : performances, fiabilité, sécurité, gestion et productivité

Les treize modèles de la gamme SX II sont équipés d’une alimentation redondante (CA ou CC), de connexions réseau LAN gigabit redondantes avec basculement automatique en cas de défaillance et disposent de plusieurs méthodes d’accès au niveau du rack. Des modèles équipés d’un modem interne sont également disponibles. Quelques caractéristiques majeures du Dominion SX II:

• Plateforme matérielle plus puissante dans un boîtier pour rack de hauteur 1U. Un CPU cadencé à 1 GHz, une capacité de mémoire RAM multipliée par huit et une capacité de stockage en mémoire flash atteignant 8 Go.
• Prise en charge de dix sessions par port, avec un maximum de 200 sessions série. Configuration des ports de 15 à 23 fois plus rapide, avec des améliorations du même ordre au niveau des connexions simultanées, de la vitesse de connexion et du traitement en série.
• interface complète de ligne de commande et auto-configuration pour une installation et des modifications de configuration rapides. Le SX II permet l’accès complet à partir d’une interface à ligne de commande et la gestion via SSH, Telnet et un navigateur internet, à l’aide de méthodes d’accès direct au port simples à utiliser. Deux méthodes de configuration automatique basées sur des scripts via lecteur USB et serveur TFTP.
• Détection automatique de port série DTE/DCE Pour réaliser des installations rapides, le SX II prend en charge les raccordements Cat5 directs aux équipements Cisco et autres appareils compatibles RJ-45, sans redéploiement de câbles.
• Fonctions de sécurité compatibles avec les exigences gouvernementales et militaires. Le SX II prend en charge le cryptage certifié AES et FIPS 140-2 sur 256 bits , l’authentification basée sur LDAP, RADIUS, TACACS et Active Directory, ainsi que la gestion de réseau IPv6.
• Nombreux types d’accès local au niveau du rack : port série RJ45 traditionnel, port Mini-USB pour connexion aux portables et console KVM basée DVI et USB pour la connexion à un tiroir clavier en rack ou encore à un commutateur KVM.
• Prise en charge d’un modem cellulaire 3G/4G ; connexion optionnelle d’un modem externe pour les accès d’urgence.

Pour bénéficier d’une vue globale au niveau de l’entreprise et de l’accès à tous les équipements, le serveur de consoles série Dominion SX II – ainsi que les commutateurs Raritan KVM-sur-IP (clavier, écran et souris) – peuvent être regroupés au sein d’un même réseau de commande et de contrôle à l’aide de la solution Raritan de gestion centralisée des serveurs—CommandCenter®. 

Disponibilité du SX II
Le Dominion SX II – disponible en versions à 4, 8, 16, 32 et 48 ports – sera commercialisé partout dans le monde au début du mois de septembre via le réseau de revendeurs Raritan et des distributeurs. Le SX II étant simple à déployer, vous pouvez ainsi mettre en place rapidement l’accès et la gestion des équipements. 

Pour obtenir plus d’informations concernant le Dominion SX II, rendez-vous sur www.raritan.fr/sxii.

À propos de Raritan
Raritan est réputé pour ses innovations dans le domaine des solutions de gestion d’énergie et d’infrastructure pour les centres de données de toutes tailles. Utilisées sur plus de 50 000 sites à travers le monde, les solutions matérielles et logicielles primées de Raritan (dont les unités intelligentes de distribution d’alimentation (PDU) pour rack, les capteurs environnementaux, les logiciels DCIM ainsi que les commutateurs KVM) offrent aux directeurs, aux gestionnaires et aux administrateurs de systèmes informatiques et d’installations les moyens de contrôle nécessaires pour assurer une gestion plus efficace de l’énergie, accroître la productivité du centre de données et améliorer son exploitation. Basé à Somerset, dans le New Jersey, Raritan possède des filiales dans le monde entier, avec des clients dans 76 pays. Rendez-vous sur Raritan.com ou retrouvez Raritan sur le blog Raritan.

# # #

Tous les noms de marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

View by Category
Monthly Archives
More Recent News
Legrand Data Center Solutions Named Finalist in Two Categories for DCS Awards: Power Distribution Unit and Sustainability Innovation of the Year
Posted on April 29, 2024
Legrand dynamise le secteur des data centers avec deux PDUs intelligents révolutionnaires pour les racks
Posted on May 2, 2023
Raritan kürt Atlantik Systeme zum Partner of the Year 2022
Posted on May 1, 2023
Raritan kürt Schröder Kommunikationstechnik zum „Implementation Partner of the Year 2022“
Posted on May 1, 2023
Raritan kürt Atlantik Systeme und KVM-Switch Versand zu Partners of the Year 2021
Posted on March 28, 2022