在以下视频中,力登全球技术产品经理Paul Mott,将详细介绍如何正确连接和配置力登智能传感器。
文本内容
嗨,大家好,我是杰西。今天,跟我一起在演播室的是力登技术产品经理保罗·莫特,我们将一同与您观看另一个力登产品介绍视频。
在这个视频里,我们会讨论力登机架式智能传感器,一种可以用在多种不同应用程序的通用型工具。
那么保罗,我们何不给观众多介绍一些产品信息呢?
好的杰西。力登智能传感器,部署简单,外形小巧,可以提供环境监测。
我们每个传感器上都配有两个RJ45连接器,允许多达12个传感器工具包与简易电缆连接在一起。
目前,我们提供多种不同类型的传感器,但最受欢迎的是温度/湿度传感器。
那么,客户使用智能传感器得过程中,可能会面临的限制具体有哪些呢?
我不得不说这是个好问题。通常情况下,我们会面临一个关于距离的问题-也就是,iX7控制器和传感器端口之间的长度问题,然后是设备链中的最后一个传感器,以及它们的运行距离。长度限制一般为96英尺或30米。
接下来,让我们看看如何在图形用户界面中设置传感器。
在主仪表板上,可以在“外围设备”下拉菜单找到传感器。
每个智能传感器都是即插即用的,因此一旦连接,它就会按照传感器链中的连接的顺序,显示在“外围设备”列表目录下。
要获取某一个特定传感器的更多信息,可以先选定它,然后所有详细信息和可配置设置就会显示出来。
那么,一旦传感器设置完成,所有的这些信息都有什么作用呢?
这是个好问题。因此,一旦传感器信息开始流动,它就可以在其他类型的系统中反馈出来,比如数据库和DCIM工具,这样数据中心运营商就可以着手优化数据中心环境,并有望节约电力成本。
谢谢保罗,感谢各位观众收看本期节目。希望能对您能有所帮助。
请务必点击“订阅”按钮,并给我们的视频点赞。
和往常一样,如果您对我们的视频节目有任何意见或建议,请在评论区留言。
感谢观看,期待下次与您相约。再见!