在以下视频中,力登全球技术产品经理Paul Mott谈到力登机架电源分配LED端口显示所采用的独特方法,使机架端监控更简便。
文稿
大家好,我是Jess,今天和我坐在一起的是力登技术产品经理,Paul Mott, 他将和我们一起探讨力登识别LED端口状态所采用的独特方式。
您好Paul, 今天您给我们大家带来了什么好东西吗?
是的,谢谢Jess,我今天给大家做一个力登智能PDU的演示。
很明显,这不是我们常见的全尺寸PDU,它是一个我们大型PDU的精简版,我们真的可以用它来向客户介绍我们PDU的许多不同特性和功能。
在这个电源条上,我们有许多端口,它们实际上都具备切换功能----也就意味着他们有关联的LED显示灯。而这些LED显示灯有很多不同的作用,这主要取决于端口的状态或状况的变化而不同。
当端口通电时,与端口相连的LED灯将显示红色;当电源端口断电时,LED灯则显示绿色。
这些都是电源端口常见的状态。
当端口LED灯红绿闪烁时,说明端口通电,但是断路器跳闸。
当端口LED绿灯闪烁时,说明该端口电源关闭,但是断路器跳闸。
最后,当端口LED红灯闪烁时,说明该端口已经达到其电流阀值的上限。
所以我们这样做的目的,不仅是为了展示断路器是否跳闸,而且让用户清楚此时端口的电源状态,当用户重新打开断路器时,他们可以清楚知道哪些设备会重新供电,哪些则不会。
明白了!那么关于LED端口显示灯,还有其他应该让我们知道的有趣信息吗?
当然有!实际上还有其他另外两种情况会发生。
第一种是对于我们输出端口计量PDU来说。当输出端口计量PDU---及其相连接的端口显示灯----红灯闪烁时,说明该特定端口上输出的电流已经超过设定阀值,用户可以很快意识到这一点。
他们可能需要做一些故障排除,或者找出哪个设备引发的问题。
在最后一种情况,当显示灯从绿色变黄色再变红色,循环闪烁,说明PDU正处于启动模式,控制器正在启动,尚未开始与PDU中的其他电路相连接。
但最终显示灯会停留在固定的红色或绿色,或如我之前提到的显示灯闪烁的情况。
那如果显示灯没有亮,这说明什么呢?
如果灯根本不亮,说明整个电源板没有通电,并且PDU实际上已经断电。
好的,谢谢大家观看。我们希望您能喜欢这个视频,并且了解到一些有关我们PDU产品的资讯。
如果您想了解更多,请登入我们的网站:www.raritan.com
如果您对视频有任何的建议或意见,请在下方评论区留言。
别忘记给我们的视频点赞以及点击“订阅”。
我们下次再见!