IX7控制器PDU电源共享选项允许第二个控制器通过扩展端口与标准的Cat5电缆连接,在A侧或B侧发生电源损失的情况下供电。力登全球技术产品经理Paul Mott在下面视频中谈到了一些更重要的功能。
文稿
大家好,我是Jess,今天和我一起的是力登技术产品经理Paul Mott。
在今天的视频中,我们将更深入地探讨ix7控制器的一些特定功能。
今天讨论的主题是关于电源共享,那么让我们现在开始吧。
谢谢Jess。电源共享是我们iX7控制器上一个非常棒的新功能。我们认为它将彻底改变数据中心操作员监控和管理PDU的方式。
让我们一起看一下细节。
电源共享功能允许iX7控制器与第二个控制器共享电源,但是不会向端口供电。
通过使用常规电缆跨接器,将一个PDU的扩展端口连接到另一个。
这样一来,即使一个PDU断电,都不会影响两个PDU控制器的正常运作功能。
主要优点就是当PDU断电时,可以第一时间通知用户,通过快速确认断电的地点和时间,进行快速补救工作。
谢谢Paul, 谢谢大家的观看。希望这个视频能帮到您。
如果您对视频有任何疑问,请在下方评论区给我们留言。
请点击“订阅”按钮,如果喜欢这个视频,别忘了点赞。
跟往常一样,您可以在我们的官网了解更多资讯:www.raritan.com
再次感谢,再见!