博客

通用输入:通过通用输入为数据中心提供无缝即插即用的灵活性

Posted on March 1, 2026 by Gento

看看你桌上和周围的设备:你的笔记本电脑、打印机、智能手机和备份硬盘的线缆和输入接口是否可以互换?很可能它们都有不同的插头和输入接口,需要单独的电源线。数据中心运营商也会遇到同样的问题,只是规模更大。

对于在全球不同地区运营且遵循不同电力标准的数据中心而言,为每个地点订购和储备机架式电源分配单元(PDU)所涉及的物流和规划工作可能颇为繁琐。罗格朗通过力登PX4机架式PDU的通用输入(UPDU)解决了这一问题,该产品支持可互换的输入电源线。UPDU的通用输入接口可适配同一PDU的单相和三相电源线选项。

借助通用输入功能,数据中心运营商可以部署单个PX4 UPDU,并根据需要更换输入线以匹配电源输入要求。通用输入的专利即插即用智能线功能能够自动识别新插入的输入线额定值,从而加快配置速度并缩短部署时间。随着电源需求的变化,使用配备通用输入的PDU,可使数据中心无需安装新硬件即可适应不断变化的电源需求。

在电源配置不确定时,部署配备通用输入功能的力登机架式PDU提供了一种灵活的选择,甚至可以为托管租户降低成本。考虑在这些场景下通用输入的吸引力:

  • 超大规模部署:关于机柜中可用电源或插头类型的信息并不总是能提前获取。无需将电源分配单元(PDU)退回并重新订购以符合这些要求,PX4 PDU的通用输入功能使技术人员能够在现场轻松安全地更换输入线,无需电工参与。
  • 企业实施:在部署大规模机柜解决方案时,通常会在确认输入电源要求后再组装材料,这可能会延误项目及其安装,但使用PX4 PDU的通用输入接口则无需如此。数据中心运营商和集成商可以灵活地预先组装好已安装PDU的机柜。一旦输入电源要求确定,只需插入匹配的罗格朗通用输入线即可。
  • 托管租户计费:一些托管租户的计费方式是基于其设备使用的插头类型和消耗的电量。这意味着,由于所提供电线的安培数,客户可能会被收取他们并未使用的电量的费用。租户可以通过更换额定值较低的电缆来减少费用,如果他们最终需要更多电力,他们可以利用PX4 PDU的通用输入功能更换电线以满足电力需求。

通用输入优势

力登 PX4 PDU的通用输入的一大优势在于其能够轻松适应不同的电源配置,这使得数据中心只需备有一个通用输入PDU和各种单相和三相罗格朗通用输入线,而无需配备多个带有不同输入线的单相PDU以及多个带有不同输入线的三相PDU,这就简化了采购、库存和维护工作流程。

除了使部署更加简便快捷外,PX4 PDU的通用输入接口还有助于线缆管理,这得益于其线缆连接器的小型化设计,使得插入PDU更加容易。

罗格朗通过一系列旨在满足服务器和网络机架不断变化需求的PDU,支持灵活的配电,而力登PX4的通用输入只是众多定制PDU方式之一,您可以根据特定需求进行定制,并动态适应电源配置,而无需采购替代的PDU或更改PDU的传统硬连线输入组件。

了解更多关于PX4通用输入的信息。使用PDU产品选择器,为您的需求找到理想的PX4通用输入型号。
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
剩余电流监测(RCM)在数据中心关键基础设施中的必要性