博客

如何在新冠肺炎爆发期间保持业务的持续发展

Posted on March 2, 2020 by Gento

remote-worker

目前新冠肺炎疫情对中国和亚洲许多地方都产生了很大的影响,为了遏制疫情进一步蔓延,很多国家对旅行进行了限制,并对疑似病例进行大规模的排查。

面对如此大规模的遏制举措和感染病毒的风险,企业迫切需要新的战略来运作,同时确保每位员工的安全 

可能有一个方法会即刻闪现,那就是---居家办公---尽量减少人与人之间的互动,防止可能发生的传播。

然而,您的业务能否在人力减少或者甚至没有人员的的情况下继续运营呢?

远程访问和管理无疑提供了最佳答案

员工可以在家或安全的地方工作,减少可能存在的感染风险,同时可以随时获取公司的资源和服务。可以与同事进行虚拟交流,并在场外工作,保持公司顺畅运营。

最终,一切都会照旧如常。

在您考虑为公司投资远程访问时,可以考量如下几点关键功能。

  • 集中不间断的7X24小时的控制和监控。监测性能包括设备性能和运行状况告警,一般性能检查和详细调查。理想情况下,可以实现在任何地方,任何地点,通过网络管理进行自动化操作。即使在自然/人为灾害和不可预见得危机(如流行病)期间,也能实现24小时控制和访问得连续操作。通过跟踪远程用户和系统事件,任何异常活动或潜在的网络入侵都能被标记出来,并及时进行处理。 
  • 安全和用户权限访问/认证。作为管理员或决策决定者,您可以决定不同人员的访问级别和权限,并进行集中身份验证和授权。基于用户自定义标准的设备访问和控制,再加上整合的日志和审计跟踪,有利于保护公司资源和系统的完整性。
  • 具有多个用户的远程和本地访问。允许从智能手机、移动设备、笔记本电脑、PC或工作站访问,允许不同级别的人员通过公司网络控制设备,以实现不间断操作。
  • 远程维护。公司系统的一般维护可以部分或完全自动化;如果可以在后台或下班后进行,这将是额外的收获。
  • 与现有的多元企业系统和平台集成,包括OCR技术和大数据分析。硬件和软件的无缝结合,可以跨站点,最大限度减少定制和配置,也就意味安装和部署的时间减少,成本更低。
  • 快照收集和存储。管理员可以自动收集和保存设备的视频快照,便于和多个用户查看、共享设备状态。
  • 适用于特定行业的其他功能,如工厂自动化和与复杂专有流程的集成。

根据市场未来研究的数据显示,驱动远程访问管理市场的主要原因是全球员工人数的增加以及随时随地可进行工作的高灵活性。简单、灵活并提供经济高效的保障。

据IHS Markit* 预计,从2019年到2023年,亚洲购买KVM(键盘、显示器和鼠标)交换机和控制台的数量将每年以4.5%得比例增长,约占据全球45%的市场。这种情况显示,企业为增强竞争力,而购买此类解决方案的趋势会更加明显。

新型冠状病毒的爆发为远程管理提供了前所未有的机会。 迈出第一步,查看力登的解决方案,或者立即联系力登销售团队。

*资料来源:IHS Markit |Technology,这是Informa Tech、KVM交换机和串行控制台报告的一部分——2019年,2019年7月。市场份额取决于营利状况。数据结果并非未对力登公司有所偏向。所有结果的考量和依据都由第三方承担风险。