力登推出全新的iX™控制器,是一个功能齐全、运行稳定、扩展灵活、易于使用的控制器平台。 iX控制器是力登机柜配电产品的智能中心,包含设备的计算、显示和连接端口。 该设计保证了更高的网络可靠性和稳定的连接性,使电力监测、环境监测和访问控制功能的水平都得以大幅度提升。该设计将经久耐用作为面向未来的设计理念,延长产品使用寿命,降低更新成本。
具有前瞻性的设计可帮助用户降低运营成本,更有效地进行机房管理。它能够收集更多的机架功率和环境数据,并将其分发给DCIM、BMS和其他工具,用于管理基础设施和IT工作流程。
控制器集中收集所有机架的电源数据和其他各类仪表仪器的读数。iX配备了加强的数据检索缓冲区和经过升级的数据存储容量,可以收集更多的数据。现在,直接在web GUI中就可以获得基于机架的高质量电能质量测量数据,包括中性电压、总谐波失真、电压骤降和浪涌测量等,并可以将收集到的测量数据转发到诸如DCIM、BMS或其他用于管理基础设施和IT工作流程的工具上,以实现管理人员对机架电能质量的实时监控。
通过使用iX基于Xerus技术平台的企业极网络标准协议(包括SNMP、MODBUS)和开放的基于REST的JSON API(包括Redfish®API),无需再部署使用多个监控系统,就可以实现随时随地可视化地监控数据中心的运营状况。
iX 控制器的高级智能功能使您能够安全地连接到网络并提供冗余机制,从而使您永远不会缺失机架电源状况,并可了解到最精细的级别。它实现了灵活的以太网级联,以减少对交换机端口数量地需求,同时可通过简单地使用单根电缆连接便可为连接的PDU设备提供备用电源和安全通信。
除了用于收集机架电源数据外,每个iX控制器还在一个PDU设备中提供环境监测、资产管理和物理访问控制系统的功能。这允许您随着时间的推移扩展各种传感器和仪器仪表,或者使用一个管理控制器与多个不同的系统进行全面扩展。
iX直观的设计将其本地显示器和多个连接端口放置在机架中易于访问的位置。它的自重力翻转显示可确保在正确的位置部署PDU设备,而无需考虑方向。

不同型号控制器的设计或有不同
点击此处查看iX7、iX9和iX12控制器的更多技术规格。