博客

什么是数据中心U空间?选择合适机柜和PDU的关键考虑因素

Posted on June 24, 2025 by Gento

有时,我们过于习惯缩写和首字母缩略词,以至于忘记了它们所代表的含义。那么,让我们更深入地了解U,这是一个测量单位,可让数据中心人员计算机架中可以容纳多少设备。  

U或RU代表“机架单元”,这是一种测量服务器机架中可安装高度的标准化方法。一个机架单位等于1.75英寸。要估算机架单位,请查看机架上垂直排列的螺纹孔、方形孔或圆形孔。其中三个孔等于1.75英寸,即一个U。这些孔用于安装和固定设备。  

U空间:概览指南  

机架制造商遵循电子工业协会(EIA)标准,确保安装孔的间距一致。这消除了将设备安装到不同尺寸机架中的麻烦。机架对于容纳多代IT设备时实现空间优化至关重要。标准机架的尺寸约为42U(19英寸),服务器堆叠在一起以最大限度地利用空间。通常,服务器占用1U的空间,尽管有些服务器有2U或4U的大小。更大的硬件可能需要更多的空间,高达12U。  

虽然机架遵循标准化的U形高度,但深度和尺寸因制造商而异。行业标准是19英寸宽,36或42英寸深。“全机架”服务器型号为19英寸,而“半机架”设备(通常是网络设备)的尺寸为9.5英寸。对于更高密度的应用,常见的高度是42U(或73.5英寸)或48U(84英寸)。  

PDU:垂直或水平。什么是零U? 

除了U尺寸,规划数据中心空间的另一个考虑因素是部署水平或垂直机架配电单元(PDU)。虽然一些数据中心管理员更喜欢其中一种,但选择取决于具体需求,包括气流等因素,以及您是否有浅齿轮或是否需要从机架内UPS分配电力。    

水平PDU,也称为“机架式PDU”,水平安装在机架内,类似于服务器,通常宽度为19英寸。这些单元占用1U或2U的机架空间,因此在规划机柜空间时需要考虑到:安装服务器和网络设备后,是否有足够的空间容纳水平PDU?  

如果答案是否定的,您还有另一个选择——垂直PDU,也称为“机架式PDU”。顾名思义,这些PDU垂直安装在机架中的垂直柱上。“零”U表示没有机架空间单位,不会干扰机架内安装的任何齿轮。垂直PDU通常设计为低轮廓,以方便访问机架上的设备并允许高效的气流。  

选择适合的数据中心U空间 

了解U空间在数据中心中代表什么呢?无论是指机柜还是PDU,都将帮助您选择机架和设备来配置数据中心并满足您的需求。罗格朗可以协助进行U计算,有助于大幅度提高机架空间的利用率,并保障相关硬件和组件装配在一起,有效安全地运营。    

如需深入了解罗格朗的机柜产品, 请单击此处。如需了解罗格朗智能机架式PDU产品,请单击此处。