主页 » 博客 » 新的ASHRAE研究将推动数据中心在一个相对较低的湿度环境中操作运行
Posted on April 8, 2015 by Gento
在过去的几年中,ASHRAE组织(美国采暖、制冷与空调工程师学会)一直主张数据中心允许温度提高,以减少制冷资源的花费。现在,一个即将出炉的研究表明,如果将数据中心的湿度允许值降低RH8%,那就能节约更多冷却成本。
在最近一次与DCD Dynamics 的Dan Beaty 先生(ASHRAE的TC9.9创始人)的采访中,Dan Beaty先生说道:“我们通过用不同的地板瓷砖和覆盖层做了各种不同的测试,发现在8%至20-25%之间,静电方面影响的区别是微不足道的。
据能源之星计划<1>称:这一发现可能有助于显著节约运营成本。
数据中心通常通过多个机房空调使用大量的电力来维持数据中心的湿度,这是一个非常典型和普遍的做法。每一个机房空调都具备加湿、除湿,加热和冷却的功能。当湿度太低时,一个常见的机房空调设备会利用低能的红外线或蒸汽罐加湿器来提高湿度。这些加湿器往往要比那些绝热加湿器产生更多的能量(如超声波加湿器)而且还能同时提高数据中心的温度,因为他们通过产加热来生成水蒸汽。
进一步看, 数据中心能通过配有DCIM软件的环境传感器,来满足ASHRAE组织最新的对于数据中心温度和湿度的要求。环境传感器既廉价又容易部署,能使设备管理人员更加容易地监测每一列和每一个机架,以及调整机房空调(CRAC)和机房空气处理设备(CRAH)以达到机房制冷系统资源的最优化使用。
这些数据可以通过温湿度图表的方式绘制出来,这样一来,使用者就可以非常容易地将各个机柜中环境传感起收集起来的实时的温湿度数据,与温湿度图中的目标操作区域中的环境情况作比较,能够确保那些关键IT设备和系统的运行环境达到最佳,这也与最新的ASHRAE准则指南的要求相一致。
Want to improve your data center environment managment? Read our white paper, "Environmental Data Center Management and Monitoring" to learn whether you're already on the right path and whether there's room for improvement.
[1] http://www.energystar.gov/index.cfm?c=power_mgt.datacenter_efficiency_inlet_temp