博客

新冠疫情爆发期间的KVM远程管理

Posted on June 15, 2020 by Gento

新冠疫情的爆发,无疑是一场不断演变的全球公共卫生和经济危机。作为公司和企业,必须在保证业务系统正常运行的同时,保证员工的安全和健康。许多员工不得不居家办公。从全球整体情况来看,最严重的时期似乎已经过去,但疾病控制中心(CDC)警告说,秋冬季节可能会出现“第二波”疫情。在这种不确定的环境中,远程管理具有巨大的优势。

KVM over IP交换机和串行控制台服务器具备许多KVM的功能和优势。包括:

•    远程IT管理,无论处于何地,都可进行远程支持和设备维护
•    通过网络和/或VPN,从家里即可进行安全的IP访问和控制
•    免Java, BIOS级访问,BIOS的工作环境,无需Java
•    虚拟媒体,用于远程文件传输、软件安装、操作系统的启动
•    PC共享协作,允许多个站点的多个用户访问和共享计算机

目前,非常重要的一个应用是支持员工居家办公。包括IT人员在家里使用远程工具支持并维护远程设备。通过LAN,WAN或网络连接,力登KVM-over-IP产品可通过虚拟媒体进行免Java、BIOS级别的访问。虚拟媒体是一个强大而高效的工具。使IT人员能够通过远程驱动器来回传输文件,在远程系统上安装软件,甚至从IOS文件启动新的操作系统。通过虚拟媒体,IT管理人员可以全面支持远程设备,并对其进行故障排除,而不被所处的地点限制。

另一个重要的应用是远程协作共享和管理远程设备。包括实验室设备和软件/硬件的研发。做项目的员工通常需要在国内甚至国外各个不同的地方工作。2020年,一些员工可能必须居家办公。力登KVM over IP产品可以支持这种协作。我们许多大客户通过共享设备,进行国际化合作,大幅提高了生产力。

目前,安全至上是一个硬性指标。我们的KVM over IP产品支持多种安全特性。KVM over IP和串行控制台会话受高质量加密保护。许多客户在家或是在出差旅途中也使用VPN进行工作。 

总之,力登的KVM over IP和串行控制台解决方案是在当下这种不确定环境中进行远程管理的必要工具。他们所具备的高端优势包括:

•    确保业务连续性
•    免除或降低出差
•    确认个人安全
•    保持社交距离

请单击此处,了解更多有关我们Dominion KX III、KX IV和LX II KVM over IP的产品信息。