博客

智能PDU与数据中心第1部分:当今数据中心面临的三大电源质量挑战

Posted on June 8, 2023 by Gento

有效的电源质量监控是数据中心普遍存在的问题。一旦解决了这个问题,既可以节省时间,也可以节约成本。   

数据中心停机时间极其昂贵,可能要花费数十万甚至数百万美元。电力问题占数据中心停机的43%(根据Uptime研究所)的数据显示)。激增的电力需求、不断增加的电力成本以及减少碳排放的全球举措,促使人们需要更创新、更有效的方法来监测数据中心整个电力链的电力质量。因此,对新一代可靠、智能的机架配电、监控和控制解决方案的需求空前迫切。  

电气的可靠性和电源的高质量对于机房停机的预防至关重要。什么是电源质量?电源质量是指电流的稳定性和可用性。良好的电源质量来自于稳定的电压、稳定的交流频率和类似正弦波的平滑波形。 

监测和管理数据操作中的电源质量对于高效、可靠地运行至关重要。然而,在电源质量方面仍然存在未满足的挑战痛点,包括对数据的可见性、效率和基础设施的优化,以及与现有BMS和DCIM系统的集成。 

第一大挑战:无法获得细粒度电源质量数据 

电源质量评估通常在数据中心的启动阶段或重大服务器大修期间一次性完成。这意味着人们通常不考虑设施中持续存在的电源质量问题的影响,也不考虑即使是标准操作也可能导致电源品质问题。 

在数据中心内,由于承载非线性负载,运行设备容易出现电源质量问题。这些运行设备包括开关模式电源装置、变速驱动器、计算机和不间断电源(UPS)。非线性负载会导致谐波失真,从而导致不需要的电流、过热的电缆、振动、错误的设备跳闸、电力损失和其他设备的故障。 

缺乏对关键电源指标的可见性,严重限制了故障切换规划,从而导致了设备故障率的升高,使运行设备面临宕机的风险。 

第二大挑战:无法优化效率和基础设施。

由于缺乏可用的电源质量指标,在优化运营效率和扩展关键任务基础设施方面就出现了挑战。由于无法有效地、最大限度地提升空间和空间使用率,如闲置容量和数据中心行业的“肮脏小秘密”等问题,都将成为部署高密度IT基础设施的障碍。 

用于最大限度提升空间使用率和效率的同级别监控,也可用于识别消耗大量电力的僵尸服务器,以及提供电源插座问题和过载电流的清晰数据。而所有这些问题都可能导致停机,并付出高昂的代价——与传统的智能机架PDU解决方案相比,通过更好地实时、更精确地了解机架和插座级别的电源质量,可以避免这些问题。 

第三大挑战:缺乏电源质量监测与现有管理工具的集成。 

尽管目前市场上存在许多智能PDU,但数据中心设施管理者们需要的始终是能够帮助他们进一步提高设备正常运行时间和效率的工具和功能。未经检查的电源质量带来的风险是真实存在的,根据Uptime 研究所的统计数据表明,宕机的威胁仍然存在。不幸的是,当前的智能PDU解决方案都难以与现有的任何已有的管理系统(BMS)或数据中心基础设施管理(DCIM)架构无缝集成。这在一般可用的监控和所依赖的工具之间造成了一定的分歧,阻碍了数据中心管理者们适时管理电源质量的能力。 

用于监测和解决数据中心电源质量问题的理想型智能PDU,需要能够通过通用API(如Redfish、JSON-RPC或SNMP)与现有BMS和DCIM系统进行通信。 

因此,在提高数据中心设施的正常运行时间方面,重新构想智能PDU是目前最好的起点。这是一个很好的工具,可以提供设施管理人员所需的实时数据的可见性。但就目前情况来看,许多运营商仍在冒着宕机的风险,因为他们受到目前智能PDU技术的限制。所以,改进机架和设备级别的电源质量监控和解决方案将使数据中心行业受益匪浅。在罗格朗,我们正寻求最佳方案,努力做到这一点。请继续关注我们的博客,很快,我们将在本系列博客的第2部分和第3部分中分享更多我们想确切传达的资讯。 

与此同时,您可以随时联系罗格朗团队的成员,讨论罗格朗解决方案可以如何帮助您进行电源质量管理。