博客

通过创新的智能PDU产品提高机架电源质量

Posted on February 27, 2025 by Gento

机架式智能PDU具前瞻性的创新

随着人们对电源供应的日益关注,电源的可靠性对于数据中心来说,也变得日益重要。在媒体上,有关电源以及电力稀缺的讨论比比皆是。然而最近的报道侧重于新型人工智能数据中心的电源,对于数据中心本身的电源质量,特别是机架级别的电源质量的关注程度却相对较低。

在罗格朗,我们高度关注数据中心内部的配电情况和电源质量。罗格朗机架电源解决方案产品管理高级总监Calvin Nicholson明确表示,目前出现了一个新问题:“我们大部分人会认为数据中心内部的电源质量是理所当然有保证的。但现在的事实是,许多客户在设备运行期间,还是会遇到一些电源问题。”

为了适应更密集的基础设施,数据中心在不断地进行发展。运营商越来越多地将更多的硬件装入单个机架中,从而必不可少地安装了更多的处理器。然而,由于配电方法的过时,导致了新问题的出现,同时也对电源质量带来了不利影响。

Nicholson说:“通常带有开关电源的设备本身也会产生很多谐波失真问题。如果根据电源类型、质量和位置会产生的问题,你的设备是否真的可以获得高质量的电力。”。

所以,机架级电源质量问题所带来的相关挑战正困扰着数据中心运营商。其中一个主要障碍就是他们过分依赖传统的PDU,而这些PDU不具备智能电源监控功能。传统观念中,人们往往认为PDU是必不可少但却也是无关紧要的组件,就像家里桌子下或电视机后面的电源面板一样。然而,现代数据中心环境却需要功能强大的PDU来监控设备或机柜级别的电源要求和质量。企业现在需要能够提供详细分析并将某些任务自动化完成的PDU,来有效应对这些挑战。

罗格朗旗下的力登(Raritan)智能机架PDU无疑是应对这项工作的合适产品。该智能PDU系列产品可以识别导致电源问题的特定插座,捕获波形数据进行分析,并远程监控电源状况。通过收集电力使用模式的数据,能有效帮助进行容量规划并防止过载。

Nicholson强调了产品功耗是保障服务器安全安装的重要关键点。如力登(Raritan) PRO4X这样的新一代智能配电单元(PDU)可提供全面的容量规划、环境监测和访问控制功能。我们的PDU符合IEC 61557-12标准,这一标准规定了配电系统中使用的电力计量和监测设备的要求,提供*:

  • 优质电源质量监测和测量,让用户能够主动排除电源问题的根源,并优化PUE、CUE等。
  • 总谐波失真监测,测量用户的电力负载对设施电力的失真程度。
  • 断路器跳闸取证,识别导致断路器跳闸的问题插座和相应的设备。
  • DCIM集成有助于从单个控制台监控和管理整个电力生态系统。

*某些功能在特定型号上不可用。

新型力登(Raritan)智能机架式PDU在容量规划、工作负载优化、环境监测、物理和数字访问控制、电源质量和正常运行时间等方面提供了专业的解决方案,是数据中心运营商的基础技术,在解决机架配电未来将面临的各项挑战的同时防止电源质量问题。

力登智能PDU通过提供详细的电力数据和高级分析,使数据中心运营商能够优化能源使用,避免停机,并解决未来可能发生的配电问题。在现下要求苛刻的数据中心环境下,力登智能PDU是保障电源可靠和生产高效的重要工具。请访问www.raritan.com/ap/cn/px,详细了解力登机架式智能PDU的优势。