主页 » 博客 » DCIM,如何让您的投资得到最高的回报
Posted on March 30, 2015 by Gento

与任何一项技术投资一样,企业所有者在决定购买数据中心基础设施管理(即DCIM)解决方案之前, 应当考虑其投资回报率(即ROI)。DCIM解决方案--致力于解决数据中心基础设施管理的需要,举不胜举的各类白皮书和文章都在表明这样一个不争的事实,那就是DCIM解决方案有着显著的投资回报率(ROI)。 只要正确实施和恰当管理DCIM解决方案,它可以节约数以百计的工作人/时,并保持长时间的可用性,两者都可大大增加企业的利润。
然而数据中心运营商应当认识并理解很重要的一点,那就是DCIM解决方案不会在一夜之间就改变数据中心的全貌。它需要时间、精力以及整个企业股东的承诺和委任,以此来取得最大的效益。但是也并不是说没有任何立竿见影的效果。DCIM解决方案主要在三个主要的领域能够从一开始就提供显著的投资回报率(ROI)
提高能源效率
DCIM解决方案帮助提高效率的方式非常简单直接:它从建筑测量、不间断电源(UPS)、地板层级电源条(PDU)、配电柜(RPP)、配电母线(busways)、 智能型机架PDU、电流分支回路、环境传感器以及机房空调设备等所有这些源头搜集各种数据信息,并通过一种简捷明了的仪表板报告形式呈现出来。. 这些信息可以帮助数据中心管理者找到可提高电力能源效率的地方,比如尚未加以充分利用的服务器或可以优化的冷却系统等。正是因为能够清楚地“看到”问题的所在,所以数据中心就拥有了马上能解决问题的能力。
更好的电源容量管理和运营
DCIM解决方案可以帮助数据中心立即提升其电源容量管理和运营操作能力。比如说数据中心接到一项工作指令,需要部署一个新的服务器来承载一项商业服务。如果没有DCIM解决方案,那工程师就不得不先查看他的Excel电子表格或者Visio图表来确定哪里有合适的空间、电源和冷却系统来支持这一新设备。当我们的技术人员准备去开启这个新的服务器时,她/他可能会因为故障或者一些过时的电力信息数据,在不知情的情况下造成了其他关键的供电线路断路器跳闸。而DCIM解决方案可以在技术员手指的几个点击之间,即可帮助他/她确定可用的空间,从而简化了流程,并且可以消除宕机的风险。
提高了审查能力
一些相关的规定如SSAE-16, SAS 70, FISMA, FEDRAMP, PCI DSS, GLBA, HIPAA, 和SOX,都要求数据中心进行定期审核,以确保数据中心是遵从规范的。. DCIM解决方案提供了一个集中的数据源,有助于减少审核过程中所消耗的成本和时间。从一个关系型数据库、数据仓库或其他专有系统,可以很容易地存储或获取数据信息。事实上,通过DCIM解决方案,您可以对数据中心上千台资产设备,提供出各项全面综合的信息,比如设备的位置,所有者,用电量以及其他更多信息。所有的这些都不需要任何电子表格或借助任何容易出现人为错误的工具。
慢慢地随着时间的推移,企业领导者就能从DCIM解决方案中获得更多的经济利益。但是从以上这三个例子来看,是能够让数据中心投资者几乎马上能看到的一些非常好的收益,并有助于为未来的项目的造势。

Learn more on Determining the ROI of a DCIM Solution or use our DCIM ROI calculator to see how much you could be saving right away.