博客

增强人工智能部署:选择智能机架PDU的基本标准

Posted on June 24, 2025 by Gento

数据中心正在经历动态转变,传统的机架式配电单元(PDU)正在不断更新升级,电力需求的大幅度增加是主要的老师因素。就在前几年,数据中心消耗5到10兆瓦的电力,但现在50兆瓦的设施正成为常态。为了应对这一转变,数据中心需要更智能、更高容量的PDU来有效地调节电力和能源的使用。

虽然机架式PDU的传统作用是将输入电源分配给机架中的IT设备,但这一作用正在不断发展。除了配电外,当今的PDU还可以控制电力、监测电能质量、提供电源冗余以及跟踪效率和正常运行时间。许多因素促成了这一演变,其中人工智能(AI)及其功耗是最重要的。

人工智能基础设施需要比传统IT基础设施多得多的电力。一台Nvidia DGX H100服务器的功耗可达10千瓦。在过去几年中,数据中心机架的功耗从10kW或15kW增加到50kW甚至更高。

因此,数据中心运营商要求其PDU具备高电流以外的新功能。PDU应联网,以提供环境监测功能,测量PDU入口和出口的电能质量,并提高基础设施内的效率。传统机架式PDU则不具备这些功能,促使数据中心运营商采用支持AI工作负载的下一代智能PDU。如果没有足够的配电、监控、控制和电能质量管理,停机的风险会大大增加。

选择机架PDU为AI基础设施供电的标准

在评估为AI基础设施供电的PDU时,了解成功部署所需的关键特性和功能非常重要:

  • 专为AI设计: AI基础设施需要机架内的额外硬件,如PDU、布线或冷却单元,所有这些都会阻碍气流。为人工智能基础设施设计的PDU是为更高密度的环境构建的,能够处理更大的负载并提供智能计量功能。
  • 增加了冗余: 配备插座级电源监控的PDU可以识别电源链中的隐藏问题,验证冗余,并通过提供每个服务器电源的详细测量值来实现更有效的负载平衡。
  • 外形因素: 检查PDU的功能和外形因素非常重要,包括0U垂直单元和1U至3U水平单元,以确保它们适合不同的物理基础设施。
  • 远程监控: 监控用电量、温度和其他关键参数的功能可为管理团队提供了更有效的指令发出和控制能力。
  • 可定制的配置: 支持不同的插座类型或配电选项,增强了多功能性和灵活性。
  • 智能: 电源排序和负载平衡等功能可以自动帮助防止过载,同时优化配电。
  • 效率: 许多数据中心努力在有限的功率范围内运行,使功率利用效率成为一个关键指标。高性能的电能质量监测和指标可实时了解机柜的基本电能质量、能效和设备健康状况。
  • 安全性: 电源监控和管理功能可能成为网络攻击的目标。高品质的PDU提供有效的安全防护功能,包括支持数据加密、用户身份验证和管理以及防火墙保护。
罗格朗如何满足人工智能需求

在罗格朗,我们致力于提供支持人工智能基础设施的智能PDU。我们提供力登(Raritan)和Server Technology两个品牌的系列机架式PDU产品,包括垂直(零RU)和水平(机架式),以适应不同的物理基础设施,并提供基础式、网络计量和网络交换智能级别的选项。

PDU功能包括彩色LCD管理面板、内置故障切换电源、断路器跳闸报警、远程访问和控制以及安全监控。我们的智能PDU还可以捕获环境条件(如温度、振动和湿度)以及安全因素(如外在物体的接近度和移动)的传感器数据。我们提供一套SmartSensors ,用于监测环境条件、水浸、安全和传感器中心,以更有效地帮助管理运营并保护关键IT设备。

随着人工智能应用的加速,高品质的智能PDU将帮助数据中心完成更高容量的动态转变,使其在未来保持相关性和功能性。

要了解更多关于我们的智能机架式PDU及其功能的信息,请访问www.raritan.com/ap/cn/PX4。