Experian是一家全球信息解决方案提供商,过去15年来业务不停增长。其12,000名员工支持的客户超过60个国家,拥有超过50,000个客户端在许多不同行业,实现年销售收入超过1.3十亿英镑。公司业务范畴垂直组织分成四个服务地区,通过水平组织建立管理平台。在英国,垂直业务功能(信息服务、信用卡管理服务,直接营销服务和决策支持服务)可能跨越多个地理区域分割,但需要能共同存取内部人力/信息资源和流程。资源如研发、应用构建,客户管理和技术服务等,因业务范畴及地理区域别如欧洲,中东和非洲 (EMEA)和亚太地区运作。,因此希望将各个国家的营运朝共同的标准和模式迈进。
Experian在英国的指挥中心与自动化主管 Adrian Dyson 说:「Experian建造数据中心的宗旨在于为广大客户提供安全,可靠和高弹性的设施以提供关键任务服务。它不只是一栋大楼而已,该项目表明了我们我们对责任的承诺,也就是我们所提供看管客户端的数据及持续改善的服务。此发展代表三千一百六十万英镑的投资,将成为我们主要的欧洲电算中心,能够满足我们在未来10至15年的需求。数据中心替代了我们两个在Talbot House 和 Abbey House的服务器中心,albot House的诺丁汉中心成为我们的灾难恢复中心。运营团队将提供24小时全年无休的支持和改进服务标准。现在已有700台服务器的安装和数量预计将增长最多的到5000台服务器。 」
通过其惊人的增长,该业务超出了其现有的中央诺丁汉的数据中心。该U / C技术服务组计划在诺丁汉郊区建一个最先进的新数据中心,这将满足其业务和未来数年增长的需求。除了北美地区以外,技术服务是负责Experian全世界业务及服务方面所有实体和逻辑技术平台的交付。
包括企业内部资源和支持提供 Experian的客户端外部信息解决方案的平台。技术服务集团具体负全体非大型主机平台,包括所有网络( WAN,LAN和语音),业务和客户端服务器平台( HP / Windows中,各种类型的UNIX )和PC 服务,包括个人计算机、打印机和手持设备等。
服务器的远程控制和管理正在使用各种方法,包括几种不同的软件包和各种KVM硬件实现。 UNIX的串口设备是通过标准的Telnet存取。
当投资三千万英镑加上一个新的数据中心,一个具整合技术、合理化营运业务和标准化企业管理的工具是非常重要的。由于这一变革计划,系统必须提供集中及稽核访问,允许控制和管理数百种不同的服务器给内部和外部用户使用。
Experian在英国的指挥中心与自动化主管 Adrian Dyson 说:「Raritan提供的灵活性,可扩展性和安全性,是其他竞争对手无法相比的水平。 」
Experian在英国的指挥中心与自动化主管 Adrian Dyson说:「我们都越来越仰赖技术和在线服务,提供持续的可用性和快速反应变得更加重要。新的数据中心需要世界一流的IT解决方案,为我们提升以高效率维护和处理客户资料,以及提供至少未来十年成长所需容量。 」
在KVM解决方案的需求被定义为:
Adrian Dyson说: 「我们做了深入的市场调查和仔细研究了所有主要的KVM供货商,初步调查后,我们决定全面测试Avocent和Raritan的解决方案,并得出结论:相较于Avocent的DS系列,Raritan提供了更好的安全性,集中管理和可扩展性。作为设备基础的解决方案,它并不依赖于Windows平台上运作。Raritan提供和保障,它的竞争对手无法比拟的灵活性,可扩展性的水平。」
选择的解决方案是数字的Dominion KX和Dominion SX上的切换为他们的Wintel和UNIX设备的组合,通过的CommandCenter安全网关集中管理,前台由Paragon UMT1664模拟KVM系统,让内部工作人员多达16个用户透过 LAN可完全畅通存取所有数据中心的服务器,外部人员则透过拨接调制解调器或IP 访问服务器。
数字和模拟的结合产出了最好的两个世界:通过模拟式KVM解决方案提供不可阻挡,高质量的视讯和安全的访问;数字KVM切换器存则具备 灵活、可扩展性和,无缝访问。支持人员可以在独立网络存取Raritan的KVM切换器,这意味着在每一个突发事件,他们可以快速又安全的访问关键任务服务器 - 。
Experian对于Dominion SX和的CommandCenter安全网关非常满意。 Adrian Dyson说 「在Dominion SX 切换器提供我们早就希望的,但从未完全实现串行访问的水平。当你考虑到CommandCenter新增集中管理带来的的好处 ,这使得它在今天的市场上成为无与伦比的解决方案。」
团队合作Comrac有限公司的数据中心解决方案和服务部门,提供独立的顾问推荐最高效的KVM应用。无论你在世界各地是否有远程工作站,或正计划建立一个新的数据中心。 Comrac有限公司在Experian的新的数据中心中的三个具体领域担任重要角色包括机柜, KVM解决方案和视讯墙系统。Adrian Dyson说: 「Raritan的承诺,并与Comrac有限公司紧密合作,帮助提供一个解决方案,满足我们的支持团队的需求,同时保持高水平的控制。」
在完整的Raritan的集中管理KVM解决方案之上,Comrac有限公司 提供定制的通用机柜可容纳 Experian的多平台服务器。协助运营团队既立足当前解决问题和培训目的,Comrac有限公司提供Experian两个大立方视讯墙显示完整的企业网络信息,并提供数据中心内单独的服务器级的显示画面。由于紧密的团段合作与部署灵活和可扩展解决方案的成功,Experian将寻求与Comrac有限公司和Raritan 未来继续合作设施有安装和扩展需求时,。

Experian是一家全球性的信息服务集团,在60个国家发展业务。