主頁 » 部落格 » 為何 KVM-over-IP 是 Mac Mini 部署的最佳選擇
Posted on June 30, 2025 by Gento

當 Apple 推出 Mac Mini 時,原本是為消費者打造的低成本桌上型電腦。隨著時間推移,該設備逐漸被企業採用,成為測試 Apple 生態系應用程式(桌面與行動裝置)的平台。然而,Apple 專有的作業系統也為基礎架構管理帶來了一些挑戰。
首先,Apple 的封閉生態系要求開發人員使用特定的硬體與軟體,而這些往往超出傳統開發與測試工具的範疇。此外,由於每台電腦都必須手動設定,使得應用程式無法進行可擴展、可重複的大規模部署。每個設備都需單獨配置,包含重複性的操作,例如安裝軟體與調整設定。
完成初始設定後,還需將每台設備加入行動裝置管理(MDM)系統,才能進行集中管理。不難想像,這些流程既耗時又耗費人力。即便完成部署後,由於管理上的限制,在整體基礎架構生命週期管理中仍面臨挑戰,例如在沒有實體接觸設備的情況下,很難進行更新或故障排除。
顯然,基礎架構管理者需要一種更有效率的方式來部署與管理 Mac 裝置。而解決方案正是 KVM(鍵盤、影像、滑鼠)技術,讓使用者能從單一終端控制多台電腦。
Raritan KVM:高效且可擴展的替代方案
自 2020 年 Apple 推出搭載自家晶片的 Mac Mini 版本後,Raritan 收到客戶對 KVM 解決方案軟體開發套件(SDK)的需求。Raritan 提供了客戶端 SDK,使企業能夠利用 Raritan KX III KVM-over-IP 交換器自動化 Mac 裝置的部署。Dominion KX III 讓使用者能遠端管理大量 Mac Mini 設備,並同時存取硬體與軟體。過去需要數小時才能完成的任務,現在只需幾分鐘即可完成。
透過 KVM 的控制能力,企業可建立自訂的自動化程式,同時部署數百甚至數千台電腦。藉由 KVM 客戶端 SDK,系統可在 Mac 初始設定過程中:自動操作各種安裝流程畫面、自動填寫必要欄位、自動點選設定項目。
此方法消除了逐台設定、部署與測試 Mac Mini 的繁瑣流程,為基礎架構管理者提供一種可擴展且可重複的部署方式,能在遠短於人工操作的時間內完成大規模 macOS 部署與應用測試。
KVM 提升效率
Mac Mini 的應用案例充分展現了導入 KVM-over-IP 技術在提升效率與生產力方面的價值。透過結合 Raritan KVM 與開源 SDK,企業在測試與維護 Mac 設備時,可以節省大量時間,並且提高作業效率。
Raritan 的 KVM 解決方案不僅能自動化設備部署,還具備以下進階能力:遠端監控、以及遠端維護與存取。這些功能不僅節省 IT 管理人員時間,也能持續掌握設備運作狀態,進而預防系統故障。 想了解更多,請參閱 Mac Mini 應用概覽(application overview)。