主页 » 博客 » PX4机架PDU——打破硬件设计和智能领域的界限
Posted on June 21, 2023 by Gento

要在当今快节奏、竞争激烈的数据中心市场中保持领先地位,需要不断创新和改进。机架式配电系统是所有数据中心基础设施的一个重要方面,这对其整体性能和正常运行时间的长短至关重要。有了全新的PX4机架PDU,企业可以将其电源管理能力提升到一个新的水平,并超越其他的竞争对手。
数据中心停电可能会对运营造成重大影响,并造成巨大的财务损失。根据2022年的一项全球调查,四分之一的受访者报告称,他们最近发生的停电事故造成了超过100万美元直接和间接成本。因此,数据中心必须拥有可靠、强健的机架式配电解决方案,以最大限度地减少停机时间并防止停电。
PX4机架PDU结合了先进的硬件和软件技术,可确保机柜或PDU插座级别关键设备的正常运行时间,实时用电监测和各项电力指标警报。 由于与电源相关的停机是数据中心停机的重要原因,PX4机架PDU的电源质量监控功能对于防止停机和优化数据中心效率至关重要。
PX4的总谐波失真测量和监测功能可监测和可视化展示机柜内的谐波变化,如电压骤降和浪涌、波峰因数等。当与波形捕获功能相结合时,企业可以直观地看到馈送到PDU或分配到PDU插座的电力,从而确保其数据中心的机架电源高效运行。
PX4 Rack PDU的±0.5%测量精度提供了准确可靠的功耗测量能力,这对数据中心基础设施的可靠性至关重要,即使电力的微小波动也会对性能产生重大影响。PX4具有波形捕获功能的断路器跳闸监测功能是另一项创新技术,可使数据中心专业人员能够在PDU断路器跳闸时捕获波形数据。这些数据为追溯此次跳闸事件的原因提供了重要的数据支持,并使数据中心专业人员能够主动预防未来的跳闸风险,最大限度地减少停机时间,避免潜在损失。
PX4机架PDU的另一个突出功能是,板载的热插拔iX™ 控制器。可热插拔更换,而不会中断连接设备的电源。这一功能降低了停机风险,并将维护工作的影响降至最低,使企业能够在没有中断风险的情况下执行必要的维护。
PX4机架PDU是一款功能强大、具有前瞻性思维的工具,可以帮助数据中心专业人员超越竞争对手。如果您想改善数据中心的电源质量和监控,PX4机架PDU是理想的解决方案。点击这里了解更多关于PX4机架PDU是如何凭借其前瞻性思维的力量帮助您在竞争中保持领先地位的信息。