— 高性价比的智能锁™系统助力于提高数据中心安全性并符合行业标准—
Posted on July 29, 2018
萨默塞特郡新泽西(2018年7月24日) — 美国力登公司® — 罗格朗旗下品牌,也是智能数据中心管理和机架电源分配管理解决方案的引领者,于今日公布了一款新型智能电子门禁访问和控制系统,支持所有类型的数据中心机柜或外壳。易于安装的力登智能锁系统通过管理机柜的物理访问,并对所有访问活动保存成数字日志,以此保护服务器及其内存驻留数据。
数据中心管理人员可以—从任何地方—使用智能锁系统和集成的智能门禁传感器对机柜门进行锁定、解锁、检查机柜门状态、授权用户访问、定义警报设置以及生成数字审计追踪报告。
“力登公司的智能锁解决方案是一种经济实用的方式,可以在数据中心内增强物理安全性,并解决IT应用程序不断变化的安全需求和行业标准的要求— 如:HIPAA,SOX,PCI,DSS 3.2和SSAE 16,”力登全球技术产品经理Paul Mott这样介绍,“我们设计智能锁的初衷,就是用于支持所有类型的数据中心机柜外壳,适应各种数据中心情况。”
符合真实数据中心管理要求的集成解决方案
智能锁可以安装到任何IT机柜门上,在成本上,有效利用了现有的数据中心基础设施—无需安装单独的安全系统、布线和网络布线,同时也消除了这些安装成本。力登智能锁直接接入力登的智能机架分配单元(iPDUs)或位于机柜中的EMX智能机架控制器 –-并集成了它们的IP网络和管理仪表板,即可轻松使用。
智能锁解决方案收集的数据可以与现有的数据中心系统,如安全、建造管理或数据中心基础设施管理(DCIM)系统共享信息,从而为所有与安全性或行业标准相关的数据创建一个单点控制。例如,用于构建访问的临近卡系统使用的ID卡可以用于建立机柜级的访问权限。
一旦发生任何未经授权进入设备机柜,即会给相关人员发出声音警报或电子告警。如果力登的USB摄像头插入iPDU,则未经授权的用户图像也可通过告警发送给管理员。
其他的力登机架安全产品包括用于机架本地认证的智能卡读卡器和力登的智能资产管理解决方案,可以跟踪服务器在机架上的添加或移动。
“为了保护有价值的数据,并确保符合数据保护的行业标准,服务器外壳需要相同的物理安全水平来控制数据中心的访问,”Southco公司,电子访问解决方案部业务发展经理—Mike Fahy如是说,“对于数据中心管理人员来说,仅仅保证只有经过授权的IT人员才能进入数据中心已经远远不够了,他们现在必须对特定、敏感的系统进行特别的跟踪和监视,并且能够对触碰这些敏感重要系统的人员名字和访问时间提供详细的跟踪报告。”
智能锁的可用性
智能锁系统在全球范围内都有预先配置好的软件包—包括入门级的智能锁基础工具包以及智能锁高级工具包。所有的智能锁工具包包括两个电子手柄,一个智能门禁传感器以及所有连接电缆。
此外还有预先集成的智能锁系统,包括罗格朗机柜和动环封闭。罗格朗最新的简化边缘集成解决方案,就包括力登的智能锁和智能电源分配单元和传感器。
如想了解力登智能锁工具包及其附件,如智能网络摄像头和高级生物识别等安全选项,请点击此处访问。
关于力登
力登公司,作为罗格朗旗下的品牌,是全球智能机架PDU,KVM交换机,以及数据中心基础设施监测、管理解决方案的引领者,力登的创新技术推动全球数据中心和机房更可靠、更高效、更智能地运行。包括财富500强中的思科、戴尔、谷歌、惠普、IBM、英特尔和微软等企业,都是力登公司长期稳定合作的伙伴。
如想了解更多,请点击访问:Raritan.com, LinkedIn or Twitter。
关于罗格朗、罗格朗北美和中美
罗格朗是全球电气和数字建筑基础设施专家。它为商业、工业和住宅市场提供的综合解决方案使它成为全球客户的基准。以稳定的高附加值的新产品流儿进行的创新,是罗格朗增长的主要动力,特别是来自罗格朗的全球Eliot (Electricity and IoT) 项目的设备。罗格朗2016年披露的销售额为56亿美元。罗格朗在北美和美国中部极具品牌影响力,拥有的产线包括:
AFCO 系统, C2G, Cablofil, Chief, Da-Lite, Electrorack, Finelite, Luxul, Middle Atlantic Products, Nuvo, OCL, On-Q, Ortronics, Pass & Seymour, Pinnacle, QMotion, Quiktron, Raritan, Sanus, Solarfective, Vaddio, Vantage, Wattstopper和 Wiremold。罗格朗在巴黎泛欧交易所上市,是CAC40, FTSE4Good, MSCI World, ASPI, Corporate Oekom Rating, and DJSI(ISIN 代码 FR0010307819)的成份股。点击访问:
www.legrand.us.
# # #
此处所有的产品和公司名称可能是各自注册所有者的商标。
Dominion KX III G2结合了安全的远程硬件访问、大规模自动化以及更快的故障恢复能力,以适应当今的IT环境
——ISO27001认证保证了罗格朗品牌(包括Raritan®、Server Technology®和Starline®品牌)下那些经过彻底测试的数据、电源和控制设备的安全性。