サポートFAQ
PX
機能や使い方についてはオンラインヘルプをご参照ください。
- リセットボタンでの再起動の方法を知りたい?
リセット (RESET) ボタンは、2 桁表示パネルの横の小さな穴の中にあります。
このリセット ボタンを押すと、Dominion PX デバイスのソフトウェアが再起動されます。アウトレット (コンセント) への電源供給は停止されません。Dominion PX デバイスは工場出荷時のデフォルト設定にはリセットされません。
- ボタンタイプのサーキットブレーカーのリセットの仕方は?
- ブレーカが作動していることを示す、オン ボタンが上がっているブレーカを探します。
- Dominion PX デバイスおよび接続された装置を調べ、過負荷または短絡の原因を解消します。この手順を実行しなければ、次の手順に進めません。
- オン ボタンを完全に下がるまで押し込みます。
- ハンドルタイプのサーキットブレーカーのリセット方法は?
- 蝶番付きカバーをブレーカの上に持ち上げます。
- 操作ハンドルの下にある長方形または三角形の色表示が、ブレーカの作動を示す緑色になっているかどうかを確認します。
- Dominion PX デバイスおよび接続された装置を調べ、過負荷または短絡の原因を解消します。この手順を実行しなければ、次の手順に進めません。
- 操作ハンドルを引き上げて、長方形または三角形の色表示を赤色にします。
- デバイスのリセットの仕方は?
- [Maintenance (メンテナンス)] > [Unit Reset (本体のリセット)] を選択します。[Reset Operations (リセットの操作)] ページが開きます。
- [Reset (リセット)] をクリックします。[Reset Confirmation (リセットの確認)] ページが開きます。
- [Really Reset (リセットの確定)] をクリックすると、Dominion PX デバイスがリブートします。リセットしない場合は、[Cancel (キャンセル)] をクリックして、リセット操作を中止します。リセットの続行を選択すると、次のようなページが開き、リセット処理が実行されます。リセット処理を完了するには数分かかります。
- リセットが完了すると、[Login (ログイン)] ページが表示されます。これで、Dominion PX デバイスにログインできます。
- 工場出荷時へのリセットの方法が知りたい?
- コンピュータを Dominion PX デバイスに接続します。「コンピュータへの Dominion PX の接続 『19p. の""Dominion PX のコンピュータへの接続""参照 』」を参照してください。
- ハイパーターミナル、Kermit、PuTTY などのターミナル エミュレーション プログラムを起動して、Dominion PX のウィンドウを開きます。 シリアル ポートで次の設定が使用されていることを確認します。
- ビット/秒 = 9600
- データ ビット = 8
- ストップ ビット = 1
- パリティ = なし
- フロー制御 = なし
- ウィンドウが空白の場合は、Enter キーを押します。初期メッセージが表示されます。
- command プロンプトで、「clp」と入力し、Enter キーを押します。
- プロンプトが表示されたら、ユーザ名とパスワードを入力して CLP インタフェースにログインします。「ハイパーターミナルの使用 『206p. 』」を参照してください。
- 次のコマンドを入力し、Enter キーを押します。
clp:/->
set /system1 FactoryDefaults=true - 初期メッセージが表示されたらリセット完了なので、それまで待機します。
- ログインの失敗は記録されますか?
監査ログには、すべてのログイン試行が記録されます。監査ログのエントリに対して、syslog 通知を送信するように Power IQ を設定することもできます。
- セッション タイムアウトは LDAP 設定でも機能しますか?
セッション タイムアウトは、LDAP ユーザとローカル ユーザに適用されます。
- Power IQ の電源制御機能を使用できるように MRV PDU を設定するには、どうすればいいですか?
Power IQ では、PDU を制御するため, SNMP コミュニティ文字列に、SNMP v1/v2cの"Read-Write"権限(Gets と Sets の両方をサポートする)のものを使用します。PDUでは、"Write Comunity"としてコミュニティ文字列を設定して下さい。また、Power IQ上では、"Power IQ設定>電源制御オプション"にて必要な項目にチェックを入れ、更に""エンタープライズリレーションシップ"を生成すると、PDUの電源が制御可能となります。