電力需要の増加とラックPDUの機能向上の結果、二酸化炭素排出量削減の世界的な取り組みと相まって、ラック電源管理のあらゆる側面を測定することが、高品質の電力信頼性を供給する上できわめて重要になっています。
電力はデータセンターにとって生命線です。データセンターには、クリーンな電力が安定して供給されることが必要です。しかしデータセンターで稼働する機器自体が、データセンター全体で発生する電力品質問題の原因になっていることも少なくありません。
Datacenter Dynamicsの最近の出版物によると、現在の推定では、2025年までにデータセンターは世界中で生産される全電力の5分の1を消費するようになるとされています。これが現実になるのを避けるべく、データセンターの主なビルダーは、データセンターとともに再生可能発電施設を建設するよう取り組んでいます。これにより、地域の電力会社の負担を軽減すると同時に、再生可能エネルギー生産に関する地域、州、連邦の要件を満たすことができます。
このホワイトペーパーでは、クラウドとワークロードのリパトリエーション(回帰)がデータセンターの設計と計画にどのような影響を与えているか、また、クラウドコンピューティングとデータセンターの運用に関する視野を広げるためにリーダーは何をすべきかを明らかにします。
このホワイトペーパーでは、データセンターやエッジコンピューティングなど大量の電力を必要とする環境下で、設置場所や消費電力、動作温度など特有の要件に適合するソリューションについてご紹介します。既存・新設を問わず、データセンターやエッジコンピューティング環境を設計する際のヒントにお役立てください。
このインダストリーブリーフでは、IoTとスマートシティや5Gワイヤレスの関係、そしてIoT、スマートシティ、5Gが、より優れた情報と制御を実現し、ライフスタイルの向上と効率化をもたらすために、リモート管理が可能なインテリジェントな電源管理を必要とすることについて解説しています。
このホワイトペーパーでは、ITインフラの寿命を延ばすための新しいフレキシブルなソリューションをご紹介します。このソリューションは、多様なセンサーによってインテリジェンスのレイヤーを追加することが可能で、スタッフが常駐していないような施設でもリモートから監視・管理する費用対効果の高い手段を提供できます。
平均的なラック電力消費量が依然として増え続ける中、データセンターの管理者にとって高電力へのニーズが高まっています。こうした傾向をふまえ、ラリタンは高電力の方向性を示す業界のリーダーでありソリューションプロバイダーであり続けてきました。高電力を使った実例、トレンド、一般的な設定、将来の業界予測など、ラリタンのホワイトペーパー『Deploying High Power to IT Equipment Racks(IT機器ラックに高電力を導入する)』で説明しています。
ビジネス継続性を向上し、IT管理を簡素化し、コストを削減するリモートアクセステクノロジーの5つの方法。
このホワイトペーパーでは、シリアルコンソールサーバーの5つの主要なアプリケーションを詳しく説明し、それぞれのメリットについて説明し、あらゆる規模の組織がこのテクノロジーを活用する方法に関する実際のユースケースをご紹介します。
消費電力についての理解がいかにデータセンターの効率化につながるか
このホワイトペーパーでは、電力モニタリングソリューションを効果的に使用することで、進化するビジネス/使用率/規制/財務の目標を満たすIT環境を実現しつつ、データセンターマネージャーの直面する課題に対応する方法を説明しています。