Yahoo! Japon améliore les performances de son infrastructure de services grâce aux unités PDU intelligentes de Raritan

Afin de fournir des services numériques de qualité à ses visiteurs dont le nombre dépasse 55 milliards* chaque mois, Yahoo! Japon a créé une infrastructure informatique responsive et extensible pour la navigation sur Internet et l'accès à d'autres services.

Une vision des ressources informatiques dans ses centres de données, tout spécialement de l'alimentation, est essentielle pour offrir des services en ligne optimaux et pour supporter les activités croissantes et les différents site web de l'entreprise. Yahoo! Japon souhaitait un moyen plus précis de surveillance de la consommation électrique de son infrastructure informatique en fonction du service, et voulait connaître à tout moment la capacité d'alimentation dans ses centres de données.

Yahoo! Japon introduit donc les unités intelligentes de distribution électrique (iPDU) pour rack, Raritan PX, dans ses centres de données afin de surveiller en temps réel la consommation d'énergie et de prendre ainsi rapidement des décisions concernant l'endroit où ajouter de nouveaux serveurs pour assurer l'extension. Cette surveillance en temps réel de la consommation aide également l'entreprise à veiller au bon état de fonctionnement de ses centres de données.

Moteur de résolution des problèmes pour le département des services

Osamu Takizawa, le chef de la technologie d'exploitation des centres de données Yahoo! Japon - Infrastructure Technology Group 2 du département System Control/Site Operations - et son collègue, Jun Akiyama - Infrastructure Technology Group 2 du département System Control/Site Operations - ont commenté la façon dont les unités iPDU Raritan ont été adoptées et les avantages qu'elles ont apporté.

Takizawa, Akiyama et les équipes d'exploitation des centres de données sont responsables de l'infrastructure de fonctionnement de Yahoo! Japon qui prend en charge des milliards de visiteurs chaque mois. L'équipe se concentre sur la fourniture de services en ligne, prenant en compte la vision de l'entreprise en offrant aux utilisateurs des moteurs de résolution de problèmes dans des domaines allant des aspects quotidiens aux enjeux sociaux importants.

Takizawa commentait ainsi, « À l'origine, notre département des services est né avec de nouvelles idées pour résoudre les problèmes des clients. Ensuite, nous avons travaillé à la résolution de ces problèmes en apportant l'infrastructure nécessaire à la mise en œuvre de ces nouvelles idées de services. » Akiyama déclarait à son tour, « Notre équipe est concentrée sur la recherche de solutions pour épauler le département des services et au final le client ».

Amélioration des performances de l'infrastructure d'exploitation avec les unités PDU intelligentes

L'entreprise a déployé des unités PDU pour rack intelligentes, Raritan PX2-1000, dans ses centres de données afin d'ajouter efficacement suffisamment de capacité serveur pour prendre en charge un important site internet tel que celui de Yahoo! Japon. Il était nécessaire de surveiller en temps réel la consommation d'énergie et la capacité en racks.

« Avant l'introduction des iPDU Raritan, si nous avions besoin d'informations sur la consommation d'énergie, nous devions contacter un centre de données à chaque fois, ce qui prenait beaucoup de temps », déclare Takizawa.

Les unités iPDU pour rack Raritan PX2-1000 assurent la surveillance et la transmission d'informations en temps réel sur : la tension, le courant, le facteur de puissance, la puissance apparente (kVA), la puissance active et la consommation en kWh au niveau de chaque unité. Ainsi, avec le déploiement d'unités iPDU Raritan dans le centre de données IDC Frontier de Kitakyushu en 2011, Yahoo! Japon a introduit un outil de surveillance qui vérifie en permanence la consommation d'énergie au niveau des racks.

Le verrouillage des cordons d'alimentation et des prises des unités faisait partie des exigences de Yahoo! Japon

Auparavant, les cordons d'alimentation pouvaient se déconnecter accidentellement des unités autres que Raritan dans les centre de données de Yahoo! Japon. « Les cordons se débranchent des unités PDU parfois lorsque le personnel intervenant vient accidentellement en contact avec ces cordons qui sont de toute façon déjà desserrés par inadvertance à cause des vibrations et dégagent de la chaleur à l'arrière des racks de serveurs », déclare Akiyama. Ces problèmes de cordons d'alimentation n'impactaient pas le service au niveau des clients, car Yahoo! Japon a équipé ses centres de données de serveurs redondants. Cependant, l'équipe devait résoudre le problème afin de garantir la stabilité du département des services.

Pour les alimentations 100 V (utilisées dans les PC), le problème était simple à résoudre car elles possèdent un système de verrouillage des cordons par rotation des prises. Mais ce n'était pas le cas des alimentations 200 V.

C'est en cherchant des unités PDU qui résoudraient le problème de cordon que Yahoo! Japon a trouvé une solution viable dans les unités iPDU Raritan. « À l'exception des produits Raritan, la plupart des autres équipements requièrent des câbles spéciaux aux fabricants. Nous souhaitions des câbles standard », déclare Akiyama. Les câbles fixés à un serveur sont trop longs et raides pour être utilisés, de même qu'ils bloquent l'échappement de chaleur. Par conséquent, Yahoo! Japon a décidé d'utiliser des câbles généraux et plus courts, afin de les placer de façon sûre dans les racks de serveurs. « si nous avions opté pour des unités PDU intelligentes nécessitant un cordon spécial, nous aurions dû modifier de façon drastique l'infrastructure existante de notre centre de données », déclare Takizawa.

Au lieu de cela, après prise en compte des différents fabricants, Yahoo! Japon a choisi les produits Raritan, car ils peuvent exploiter le système de verrouillage des prises qui empêche la déconnexion accidentelle de l'alimentation dans les racks.

Raritan bien noté pour ses capacités de personnalisation rapide

Un autre avantage de choisir Raritan réside dans la possibilité offerte aux clients de concevoir des unités iPDU pour rack qui répondent le mieux aux exigences de l'infrastructure de leur centre de données et aux contraintes d'alimentation. Les clients peuvent sélectionner des options PDU couvrant différents aspects, tels que : le type de fiche, la longueur du cordon d’alimentation, le type et le nombre de prises en sortie, la tension, le courant, la couleur de l'unité, le nombre de phases (monophasé ou triphasé).

À côté du système de verrouillage mentionné ci-dessus, Raritan a répondu à plusieurs exigences de personnalisation émises par Yahoo! Japon. Akiyama a hautement apprécié la rapidité de Raritan à fournir des produits personnalisés. « Raritan est très réactif et a livré ce que nous voulions quand nous le voulions », déclare-t-il.

« Raritan est très réactif et a livré ce que nous voulions quand nous le voulions »
Jun Akiyama
DC Operation Technology, Infrastructure Technology Group 2, System Control/Site Operations Department, Yahoo! JAPAN

Selon Yahoo! Japon, les unités iPDU Raritan augmentent de façon significative l'efficacité du travail et de l'exploitation. En déployant les unités PDU Raritan, Yahoo! Japon est en mesure de facilement identifier de la capacité d'alimentation existante pour prendre en charge les ajouts et modifications de serveurs, et les opérateurs de centre de données peuvent ainsi se concentrer sur l'exploitation sans avoir à se préoccuper des déconnexions de câbles.

Tout en étendant son empreinte, Yahoo! Japon a introduit les unités iPDU Raritan dans son centre de données de Shirakawa géré par sa filiale IDC Frontier. Dans ce centre de données, les produits Raritan vont continuer de jouer un rôle actif au niveau de l'exploitation, que Takizawa et Akiyama cherchent toujours à améliorer. En fait, le centre de données de Shirakawa prévoit l'introduction d'autres unités iPDU dans le futur.

Client

Yahoo! Japan

Défis
  • Yahoo! Japon avait besoin de surveiller la consommation d’énergie de son centre de données en temps réel, afin de faciliter son extension et de fluidifier l’exploitation. L’entreprise souhaitait également supprimer les déconnexions accidentelles des cordons d’alimentation de ses unités PDU pour rack existantes.
Solutions
  • Unités PDU pour rack intelligentes, Raritan PX2-1000 équipées d’un système de verrouillage de la prise
Avantages
  • Yahoo! Japon peut facilement accéder aux informations de consommation d’énergie et de capacité d’alimentation, et prendre ainsi des décisions fondées concernant le moment et l’emplacement pour l’ajout de serveurs supplémentaires.
  • Les unités iPDU avec système de verrouillage de la prise améliorent la disponibilité, sans nécessiter des modifications majeures de l’infrastructure informatique.

« Previous Case Study
CEO Datacenter.com explains why Nexpand was the best choice

Next Case Study »
Cisco