Whitepaper: Rechenzentren der Zukunft

Rechenzentren der Zukunft: Der Wandel vom Kern zum Rand

preview-datacenters-of-the-future-whitepaperDie meisten neuen Rechenzentren werden bei optimaler Verfügbarkeit und mit einer infrastrukturellen Energieeffizienz betrieben, die fast an die theoretischen Konstruktionsvorgaben heranreicht. Daher könnte man durchaus behaupten, dass die beiden größten Herausforderungen in der Rechenzentrumstechnologie der letzten 30 Jahre bewältigt wurden.

Trotz dieser Erfolge verändert sich die Rechenzentrumsindustrie weiterhin mit einer Geschwindigkeit, die in den nächsten zehn Jahren und auch danach vermutlich noch steigen wird. Diese Entwicklung wird durch den wachsenden Bedarf an digitalen Diensten und der notwendigen Einbindung neuer Technologien und Innovationen noch verstärkt. Gleichzeitig versucht man, Beeinträchtigungen in der Zukunft zu vermeiden. Daneben müssen zukünftig immer strengere Geschäftsparameter und Servicelevel eingehalten werden.

In diesem Artikel werden die Faktoren für die Veränderungen und Beeinträchtigungen der nächsten zehn Jahre erläutert und Prognosen über neue Rechenzentrumstypen und spezifische Anwendungsfälle beschrieben. Abschließend werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie bestehende Rechenzentren zukunftsfähig gemacht und vor Störungen geschützt werden können und wie Innovationen effektiv genutzt werden können.

Füllen Sie das Formular aus, um das Whitepaper jetzt herunterzuladen.

 

* Denotes a required field.