mobile
 
博客 支持 关于我们 联系我们

J.R. Simplot数据中心升级改造

简介

J.R. Simplot的IT部门在此次数据中心升级改造的项目中,希望提高机架设备密度、改善IT设备故障定位能力,并协助分析并防范潜在风险。

同时,绿色节能也是J.R. Simplot 这个项目的口号。该公司现在设有专职环境专员监控公司每周电力使用状况。因此,数据中心运维部门希望能够提高用电效率。

预期目标包括:
- 从120伏交流电过渡至240伏以提升用电效率,并对机架提供更大功率。
- 增加机柜电力功率、相应增加每机架设备数量,以提高机架密度。
- 相应增加管理用的KVM端口数量

总而言之,便于访问,增加设备密度,提高空间利用效率。

J.R. Simplot -- 采用力登解决方案的Vimeo数据中心升级改造

 
高端先进的机架iPDU优点

J.R. Simplot数据中心管理团队列出他们希望数据中心能够具备的数项特性:插座级电力计量与切换、环境监控、用户管理、阀值与警报、能源管理软件以及合适的机架PDU外观尺寸。

机架iPDU需要实现机柜级和单个插座级计量,可以通过网络浏览器随时随地地监测和控制管理,可被能源管理软件集中管理,时时显示电量消耗功率,测量精确。

插座级开关是实现远程管理控制的重要要求之一,可以有计划地按需关掉或打开插座或插座组的供电。iPDU也可以搭配LDAP及Active Directory®一起使用,实现用户权限管理。

要求易于部署的环境监控传感器去测量温湿度,实现电力和环境条件的两级(关键、非关键)阀值警报功能。

图1。力登 Power IQ能源管理软件所提供的四种用户可配置图表。分别为 客户计费报告、各机架耗电、各数据中心碳足迹及总能源成本。

能源管理软件应收集统计电力与环境数据、分析数据,并具有充分灵活性以供J.R. Simplot环境工作人员自定义报告格式。

最后,数据中心工作人员希望采用0U垂直iPDU,不占用机架单位空间,缩短缆线长度并简化配线复杂度,同时也有利于空气流通。由于垂直架置iPDU在机架后侧的安装不易,因此必须选用具有灵活性但安全的薄型iPDU。

数据中心计划

改善电力能源效率是数据中心的目标之一,所选方案是将 120伏单相交流电转换为240伏。通常,服务器的电源都是额定电压为100至 240伏、自适应的,所以不需为此另外投资。

因为电阻与传输损耗较少,对 IT设备机架提供高电压,效率更高。此外,高电压可提供更高的功率。 J.R. Simplot数据中心将每机架四个15A,120V PDU改为每机架两个30A,240V PDU,是原先的两倍。
-120 V x 15 A x 0.8 x 4 PDUs = 5.8 kVA
-240 V x 30 A x 0.8 x 2 PDUs = 11.5 kVA

另一个目标是要求各机架提供准确详尽的PDU级电力信息和插座层级电力监控。特别是插座级管理控制,这种要求出于两大原因。

原因之一在于容量管理。在过去,设备未经消耗评测,也未经考虑机架供电功率就直接装入数据中心。此种「劣质」安装,影响IT设备的电力安全性。

采用插座级电力计量的智能机架iPDU之后, 数据中心工作人员就可清楚知道单个IT设备的耗电曲线。并由集中管理系统收集并统计某一期间的电力消耗资料,产生报告以供人员分析决策;发现负载峰值,作为迁移、合并或安装前所需的重要参考依据。如此一来,便可合理设计规划哪些设备应位于何处,以及必须移除哪些设备,才能保证足够电力余量。

支持用户管理的LDAP及Active Directory®有效终止了「劣质」设备安装。现在,插座可以空出供新设备使用,只要数据中心准备妥当就能供应上线。

图2. J.R. Simplot数据中心内所部署的力登Dominion PX DPXS20A-30L6,显示机架负载。

必须要求插座层级电力计量的第二个原因在于,可提供详细的排障信息。之前有些频繁发生问题的服务器,但难以隔离并厘清问题,因此数据中心团队希望有办法来分析判定故障与电力之间是否有所关联。

有了插座级别电力计量,数据中心工作人员就能据此找出造成负载尖峰的设备。这项功能可用于新设备评估,确认设备厂商的标称效率是否属实。这项功能同时也可协助工作人员辨识效率不高应淘汰的服务器,也能用于评估如备份及数据库应用程序等任务的电力消耗。

另一大优点是提供详尽、高密度的、计量精确的环境数据。力登的系列环境传感器只需简单插入Dominion® PX系列机架iPDU。通过iPDU的以太网络,环境数据与电量信息参数同时在浏览器GUI中显示出来。使用SNMP v2及v3,可实现电量和环境传感器的两级(关键、非关键)阀值警报。这有助于控制机房温度在合理范围,降低冷却成本,符合最新 ASHRAE指导标准。

力登Power IQ能源管理软件是经VMware认证的,用来管理供数据中心里的大批量机架iPDU,其功能也含收集统计电力与环境数据、分析数据并据以产生报表。报表内容可依部门、设备种类或地点区分,以便J.R. Simplot环境专员定期查看,协助企业节能创新。

了解更多关于力登
客户

J.R. Simplot是美国首屈一指的民营食品农粮公司

挑战
  • 改善能源效率以符合企业绿色环保目标。
  • 增加机柜设备密度时,根据设备数量提供可匹配的机架功率
  • 更高效地排障定位和系统风险预知管理
解决方案
  • 具有插座级计量功能的智能机架iPDU。
  • Power IQ能源管理软件。
  • Dominion KSX KVM-over-IP与环境监控传感器。

成果
  • 具有插座级计量的智能机架iPDU协助工作人员按计划用电,按需开关,保障了用电安全
  • 运维团队可分析插座级别计量数据找出应淘汰的机械,或有故障或低效率的机械。
  • 集中管理平台具有环境参数超出阀值警报功能;环境管理符合最新 ASHRAE指导标准。


« Previous Case Study
British Airways

Next Case Study »
Raycom