澳大利亚一龙头电信运营商监控数据中心能源使用情况以及电力容量的方法

它具有新式数据中心能源仪表盘、租用运营商跟踪能源账单、电力使用效率、以及租户的能源消耗。

从固定电话与移动电话解决方案,到高速宽带与服务器服务,“Commander”作为澳大利亚最大的电信运营商之一,以其所提供服务的广泛性,以及提供这些服务所需的领先技术而见长。它的托管业务也不例外。“Commander”进行了广泛的投资,收购了一些能够用于创造澳大利亚最安全、最可靠的数据中心设施的高端技术。

已有成千上万家企业及机构——包括金融机构、零售商、律师事务所、以及能源公司——正在使用“Commander”数据中心服务。 多数客户将设备存放于电信运营商数据中心的专门存储空间内,维护自己的 IT 基础设施,而“Commander”全天均可提供系统工程师现场团队以及网络工程师,为客户提供支持。 数据中心团队同时使用大量的建筑系统与 IT 基础设施监控工具,以监控其高性能数据中心的稳定程度。

但现有的工具无一能够为能源使用情况提供精确的实时信息与内部状态,尤其是在客户级别上。

对于大多数的数据中心而言,每个月的电费都是最主要的运营成本。

每个月都会送上门的巨额账单中,既无详细说明,亦无使用情况分类细账。 与家庭水电费单相同——你知道全家人一共用了多少电,这些电一共要花多少钱,但你不知道每一名家庭成员,或房子里的每一个房间分别用了多少电。 过去,在无法得到客户的实际电力使用情况信息时,主机运营商只能向客户收取固定金额的电费。

“Commander”所要解决的相关问题为,缺少对数据中心整体电力容量,即数据中心的总可用电力的实时可见性,不论是可用的电力容量还是发电机容量。 这对帮助决定是否在数据中心添加客户设备以避免回路过载至关重要。

智能能源市场解决方案

“Commander”的国家数据中心运营经理 Bruce Klimeck 开始寻求测算及跟踪“Commander”数据中心能源使用的更好方案。 “对我们而言,获得电力消耗内部状态的最佳途径,是要在最接近客户层面的源头、以及在回路层面上监控电力”,Klimeck 说。

在“Commander”搜寻能源监控解决方案的同时,新的数据中心环境性能评估系统已在澳大利亚出现。 这一新式国家评价系统 NABERS(澳大利亚国家建筑环境评估系统)需要对数据中心的能源效率进行评估。

“力登推出了能够监控回路中能源以及机架式电源分配单元(PDU)层面上的智能电力解决方案,我们得知了这个消息,认为这一方案正符合需求”,Klimeck 说。 “澳大利亚国家建筑环境评估系统的出现正是我们开始实施能源管理解决方案的好时机。”

力登分路监控器
分路监控器是获取电费单内部信息的重点所在

尽管“Commander”在现有的电子面板上装有计量表,但仍要求能够在独立的工作回路上实时测算并收集数据,并最使终使客户也能获取电气使用情况数据。

“我们想要的能源监控解决方案是,安装过程能够不中断我们的操作,或是不需要支付替换设备所需的费用”,Klimeck 说。

为跟踪每条回路的实际能源使用情况,“Commander”采用了力登的分路监控器(BCM)解决方案。 这一集中管理解决方案可以测定并监控数据中心的电源板上每个导体的电力及能源消耗情况。

重要度量标准——实时电流(安培)、电压、视在功率(伏安)、有效功率(瓦)、以及能源消耗(瓦时)——可以很容易地在网络远程用户界面或分路监控器的液晶显示屏上看到。 分路监控器装置实时测定瓦时数的精度达到 ISO/SEC +/-1% 计费等级,是计量计费应用的理想设备。

实施平稳

“Commander”安装了 32 套力登分路监控器,对七个配电板的 450条独立回路进行监控。 通过在分支回路上收集电力及能源数据,分路监控器能够传送能源使用及电力容量的准确信息。.

在购买力登解决方案之前,“Commander”与一名在租用机架上装有子板的客户进行了一次试验。 在使用分路监控器对每条电路的二条回路监控六个月之后,“Commander”团队对于力登解决方案所带来信息的准确性及有用性十分满意。

为整个数据中心实施解决方案需要花费二周时间。 在实施期间不会出现服务中断,因为分路监控解决方案是使电流互感器环绕现有的线路,无需切断至设备机架的线路。 更为先进的安装流程,Lanec Services Pty Ltd.——负责在“Commander”安装分路监控解决方案的电气承装商——设立了一种定制配电盘用以连接力登分路监控系统 ,定制配电盘具有能够支持扩展装置以及新设备的额外接口,例如在配电板盖子被打开时进行监控的安保摄像头。

用 Power IQ 软件测定客户实际使用情况

由分路监控器收集到的电力信息在力登的 Power IQ® 能源管理软件中得到分析,该软件可将数据中心能源消耗情况显示在网络仪表盘上。 信息在由用户进行配置的表格、图像、报告中显示,这些表格、图像、报告都可以在任何地点于 Power IQ 仪表盘上获得。 可轻松对报告进行定制,在用户定义的任意时间段内、以及电力进入建筑物到达机架的路径上的任意一点上查看电力。 Power IQ 亦可被用于在超出某个功率阈值时作出警报。

“我们想要的能源监控解决方案是,安装过程能够不中断我们的运行,或是不需要支付替换设备所需的费用。”
Bruce Klimeck
“Commander"国家数据中心运营经理 

为了在 Power IQ 数据库中加入每条客户回路的更多细节,“Commander”创建了一个带有每条回路定义信息的导入电子表格——包括配电盘、断路器、断路器尺寸、IP 地址、机柜参考号、以及指派给各条回路的客户姓名。 正因如此,“Commander”可使用 Power IQ查看数据中心在客户层面的能源使用趋势。 分路监控器的实用级准确性使得“Commander”能够确保其向客户收取的能源使用费的准确性。

“在每个月的月末,Power IQ 生成能源使用情况报告,我们据此向客户收取电力消耗费用”,Klimeck 说。 “它向我们提供了重要信息,帮助我们支持客户、准确监控电力消耗、并提高我们数据中心的效率。”

测定电力使用效率,并降低碳排放量

“Commander”密切注视着数据中心的电力使用效率(PUE),这是业内使用的一个重要的能源效率度量标准。 电力使用效率的计算方式为,将输入数据中心的电力除以运行数据中心实际 IT 设备所使用的电力。

“Commander”有了由 Power IQ 提供的关于 IT 负荷的信息,以及主开关上的电力信息,可帮助公司轻松地跟踪电力使用效率。 “电力使用效率与 Power IQ 提供的趋势信息,在我们需要为澳大利亚国家建筑环境评估系统提供信息时,将派上用场”,Klimeck 说。

“澳大利亚数据中心很快就需要准确地对电力进行监控,从而可以确定澳大利亚国家建筑环境评估系统所需的数据中心星级评价”,Klimeck 补充道。 “实现这一目标的唯一方法就是在源头进行监控,这可以通过对分路监控器系统做出改造而完成”。

在未来,“Commander”可能选择向他们的客户提供登录访问 Power IQ 的门户,以使他们能够跟踪自己的能源使用情况。 通过运用 Power IQ 易于配置的仪表板,“Commander”可为其客户创建自定义门户视图。 对信息的访问,能够为能源节约工作提供帮助。 以数据中心租户为例,租户可以跟踪能源节约工作是否正常——例如是否在不使用时、或在安装更具能源效率的设备后关闭 IT 设备。

有了准确的能源监控信息后,“Commander”的数据中心及其租户正在转变为更为绿色环保的数据中心。

了解更多关于力登
客户

Commander

挑战

得到每个机架的实时准确的电力信息,为今后发展订立计划,并为防止停机提供帮助。
监控每个机架的客户电力使用情况,能够让客户看到实时的自身能源使用情况。
便于向政府数据中心评估机构提供文件,并跟踪数据中心的能源效率。

解决方案
  • 分路监控(BCM)设备
  • 用于报告及计费的 Power IQ® 能源管理软件
结论

任何位置均可监控电力,精确到计费等级(+/- 1%)。
在多租用者环境下的可视化客户能源使用情况。
投资性价比高。
能源仪表盘可发布数据中心内关于能源花费、机架容量、以及潜在健康问题的易于理解的表格、图像、图形。


« Previous Case Study
AOL

Next Case Study »
Yahoo! Japan