美国思科的全球实验室能源管理项目

项目概况

当思科公司力图降低公司的能量损耗以及成本费用时,公司的实验室明显成为改造目标:这些实验室所使用的能耗占公司总能耗的60%,但是其所占用的不动产空间仅为公司总体不动产空间的 10% 左右。 总体而言,这些实验室一共占据了超过 230 万平方英尺大约 213,677 平方米的面积。 这些实验室主要用于开发并测试产品以及为客户服务和销售提供支持,而其每年的能耗超过 900MWh,并且合计的年度电费账单金额超过 8 千万美元。 这些实验室也是思科公司最大的独立排放温室效应气体(GHG)的来源。思科公司的实验室与数据中心相类似,它们都具有功率及冷却要求可变的动态 IT 环境。 由于思科公司实验室遍布于全世界,所以,实验室的规模大小从 1000 平方英尺到 20000 平方英尺(93平方米到 1858 平方米)不等,包括拥有几个机架的小实验室,与具有成百上千个机架的成熟完善的研发、测试、销售及服务实验室。

为了降低实验室的用电量,思科公司于 2011 年晚些时候开始了一个为期两年的方案,并且该方案于 2013 年 7 月完成。 在项目通过审批同意之前,一份初始投资回报率(ROI)计算文件预测出了这两年内的投资回报情况。 具有一份分配好的能量管理项目预算,但是独立实验室的专案必须显示出投资回报阈值。

该项目是思科公司更大的环境可持续性保护承诺的一部分,环保承诺中计划将温室效应气体排放量从 2012 年的数值降低到 2007 的基准值(公司正在更新其关于 2013 年及其以后的环保承诺)。 关于所有实验室的举措方案具有三个广泛的组成方面: 技术、基础设施以及人员。

技术

最大的节约电量源自于在所有新设实验室和主要实验室改装,以及现有实验室(根据投资回报率阈值确定优先顺序)中所装配部署的智能电源分配单元(PDU)。 智能电源分配单元(PDU)能够自动管理以及远程控制实验室设备,这一点对实验室节能减排工作非常重要,因为,很多实验室设备都不需要连续不断地开启。 通过安装使用智能电源分配单元(PDU),各个实验室所节约的电源功率总量是各不相同但都不同程度地可观,根据实验室的规模大小以及不同性质,所节约的电源功率量占比从 5% 到 60% 不等。 思科公司称,截止 2013 年 7 月为止将会安装 11000 个智能电源分配单元(PDU),并且安装完成之后每年将至少节约 860 万美元的电费。 公司所采购的电源分配单元(PDU)能够与思科公司的 EnergyWise(智能能源)基础设施兼容,思科公司称将排除万难使两个可以相互适应。 EnergyWise(智能能源)是思科公司的网络化技术,可用于监控电源功率以及管理各种类型的 IP 连接设备。

同时,思科公司还开发并装配部署了自动关机模式,以关闭实验室环境设计验证测试(EDVT)房间,而这些房间在过去是从来不断电关闭的。 这一举措方案已经实现了超过 250000 美元的额外节约金额。 最后,思科公司记录了其全球实验室所使用的能量,并且将该数据存储在一个中央资料储存器中,该中央资料储存器中还存放了技术资源,比如工具、应用程序以及指南等资料。

基础设施

为了明确节约的金额,思科公司针对根据所关注的气流情况而选定的实验室进行了能量审核。 首先执行无需成本费用的高效项目与成本费用较低的高效项目(例如,为提高改善气流而进行的布局变动)。 到目前为止,已经共完成建立了 19 个基础设施项目,并且这些基础设施项目预计每年共计节约了 564000 美元的能量成本费用。 这些基础设施项目包括:

在冷却系统上安装变频驱动(VFD)
升级冷却装置的压缩控制元件
安装干式冷却器系统
调整实验室的设备布局以及设定值
安装扩散器与关闭阻隔板通过移动铺地瓷砖以及使用热通道与冷通道限制而优化气流

思科公司称,项目正在稳步实现各自的投资回报率和温室效应气体减排量目标,甚至有可能会超额完成所设定的相关目标,并且每年至少成功节约 9 百万美元的电费成本。 而且,实验室项目还为其它与思科公司合作的组织机构提供了一个实现节能减排目的的项目模板。

 

人员力量

该举措方案需要很多相关人的广泛支持: 大约有 40000 名员工运行着这些实验室。 思科公司采用不同策略来吸引激励它的员工,包括沟通交流、教育奖励以及表彰认可。 特定员工参与投入工具和策略战术包括:

要求在公司为期 11 天的年末假期期间关闭实验室,可节约 110 万美元的电费(1050 万千瓦时的电能)
设立一个“节能冠军”项目,其中将位于世界各地不同实验室的 80 名员工指定为变革推动代表
在 240 个能量消耗量最高的实验室中安装电子看板,用以展示实验室的节能减排进展,以及显示适当的(并且有时候古怪的)节能减排举措
通过 WebEx 社交媒体分享节能减排优秀创意
设置个人节能目标和实验室减排目标通过礼品卡、奖金和山地自行车等形式奖励并表彰杰出的节能人员,(奖品的丰厚程度与人员所节约的金额相关)

了解更多关于力登
网络设备供应商思科公司称,通过采用综合性能量管理程序对其全球各地的 1600 多个实验室进行管理控制,它们正有条不紊地稳固实现每年至少节约 9 百万美元能量成本费用的目标。
项目概况
  • 思科公司力图减少其测试实验室和开发实验室的能量损耗,这些实验室都具有功率及冷却要求可变的动态IT环境
  • 这些实验室所使用的能耗占公司总能耗的 60%(超过 900 MWh 的电能),每年,所有实验室加起来的电费总额超过 8 千万美元
  • 思科公司的全球能量管理方案注重成本费用较低的项目和员工参与度(共有超过 40000 名实验室员工)
项目成果
  • 通过使用经过验证的技术和策略,项目将可以实现每年至少节约 9 百万美元电费的目标
  • 节约总额中的最大金额占比将是装配部署好 11000 个智能电源分配单元(PDU)后所节约的年度电费,至少有 860 万美元。
  • 其它节能减排策略侧重于提升改善冷却和气流
关于思科公司

思科公司是全世界网络领域方面的领导企业,改变了人们联系、通信以及合作的方式。 我们设计、制造并且销售基于网络化的互联网协议(以下简称为“IP”)与其它关于通信和信息技术(以下简称为“IT”)行业相关的产品,以及提供关于这些产品和产品用途的支持服务。


« Previous Case Study
Der Spiegel

Next Case Study »
AOL