AOL logo

AOL(美国在线)配置了美国力登的智能电源管理解决方案来降低数据中心的能源消耗和发现空余电量

AOL(美国在线)的数据中心依靠智能电源管理解决方案,不但降低了数据中心能量损耗,而且找出了空余电力容量。

AOL(美国在线)实现了高水平运维。为了将公司的设施运行成本和碳排放量控制在一个较低的水平,这个身为行业领头羊的全球网络服务公司采用了很多节约能源和节能减排方案举措。并且它还创建了创新性的绿色环保型生态建筑,为它的员工实施了一项电子化办公计划,而且执行落实了许多节能减排的行动措施,包括使用日光灯以收集节约电能,采用自动化系统以自动关闭公司办公室中的照明灯、供热制冷设备等。 通过公司的努力,近年来,AOL(美国在线)已经得到认可并获得大量的绿色环保奖项,这些奖项包括环境保护局(EPA)和能源部“能源之星®”奖。

AOL(美国在线)最大的能源损耗来自于公司的数据中心,其数据中心拥有成千上万台服务器和交换机设备,而且这些服务器和交换机设备承载着 AOL(美国在线)全球的在线服务内容和路由信息。 为了能够尽量降低设施使用成本和碳排放量,AOL(美国在线)已经采取了相应的行动措施,从而创建安全可靠、可持续发展,而且节约能源的数据中心。

为了提升数据中心的能源效率而进行测量

AOL(美国在线)的 IT 团队需要关于服务器、路由器和交换机消耗的电源功率量的详细信息。为了逐步采取措施改善提升能源效率,它们希望能够轻松地获取关于它们所有数据中心中每一个电源插座的能量损耗信息,以便可以收集到能源使用的精确情况。

AOL(美国在线)自 2009 年以来便与美国力登公司合作,共同完成了很多项目,包括为数据中心提供远程服务器管理和控制解决方案。 最近,美国力登公司的智能电源管理解决方案可以收集电源插座级数据详情,从而帮助 AOL(美国在线)实现节能减排的目标,和帮助 AOL(美国在线)改善提升服务器机架中的容量管理。

“我们首要任务是减少能源的使用和找出未使用容量,以便我们可以高度有效地运营操作数据中心,而且维持数据中心的高度可用性。”AOL(美国在线)的高级 IT 主管 Will Stevens说到, “我们很容易便做出了决定;因为没有任何其它供应商能够提供可媲美美国力登公司水平的电源插座级计量表。我们希望得到一个能够装配部署在我们现有的数据中心之中的解决方案,而且该解决方案能够在新的办公地点工作使用。 美国力登公司的解决方案吸引我们的关键功能特点是数据采集功能、分析与汇报和开放界面的支持功能。”

“我们很容易便做出了决定;因为没有任何其它供应商的方案能够媲美美国力登公司的电源插座级计量系统。”
Will Stevens
AOL(美国在线)高级 IT 主管

AOL(美国在线)智能管理电量

在公司的马纳萨斯技术中心和杜勒斯技术中心,AOL(美国在线)部署了美国力登公司的智能机架智能电源(iPDU),该设备单元能够实时计量智能电源(iPDU)处和电源插座级的电源功率。 同时,AOL(美国在线)还正在其新的数据中心中装配部署此类设备单元。

由于每个电源插座都拥有一个独立的处理器,而且智能机架智能电源(iPDU)内置具有安全可靠的连通性,所以,AOL(美国在线)能够收集关于各个设备单元的能量信息,比如计划分配的电源功率和机架实时温度与湿度等。

Power IQ(智能电源管理)冷却曲线图

AOL(美国在线)在它的数据中心中部署了 24 个端口的美国力登公司 PX iPDUs(智能电源)设备。 服务器、不间断电源(UPS)和其它 IT 设备接入到智能电源(iPDU)的输出端口之中,而该智能电源(iPDU)输入口接入供电系统。 每个智能电源(iPDU)都具有一个 LED 电源功率计量模块和串行端口和以太网端口。只需在集中管理中心上单击或双击,AOL(美国在线)的IT 员工便能够得到来自于全世界任何位置办公室的每一个设备电源功率信息,和来自于全世界任意办公室中温度和湿度传感器的温度及湿度相关信息。 所收集的电源功率信息包括电压、电流(单位:安培)、功率系数、视在功率(单位:kVA)、有效功率(单位:kW)和采用千瓦时(kWh)为单位的能量损耗。

来自于美国力登公司智能机架智能电源(iPDU)的信息,和来自于由其它供应商所制造供应的基础机架智能电源(iPDU)的信息都可以通过美国力登公司的 Power IQ®(智能电源管理)能量管理软件进行采集。 Power IQ(智能电源管理)的网络化控制面板将所有功能信息集合在一个集中管理中心中,从而通过一个集中管理中心提供管理、绘图制表与汇报和整个系统的电源功率控制功能。 该解决方案使得 AOL(美国在线)能够对机架温度进行监控,而且如果温度超过用户自定义的特定阈值范围和由 ASHRAE(美国采暖、制冷与空调工程师学会)所规定的行业指南的要求范围值的话,该解决方案还能够发出警报通知相关人员。

“美国力登公司的解决方案中吸引我们的关键功能特点是数据采集功能、分析与汇报和开放的支持兼容功能。”
Will Stevens
AOL(美国在线)高级 IT 主管

温度分析功能是专为帮助主管人员监测机架温度而设计的功能,该功能主要对温度进行监控,而且及时汇报温度情况,以核对查看数据中心的温度是否在ASHRAE(美国采暖、制冷与空调工程师学会)指南的规定范围之内。 该工具先对机架温度进行收集,然后将读数生成在一个图表之中,以便直观地显示出机架温度是否在可接受的温度范围之内。“你可以鉴别出你数据中心中的热点在哪里,和确定在不对你的 IT 基础设施造成威胁的情况下,你可以将环境温度升高到多少度。”Stevens说到。

Power IQ(智能电源管理)能够测算出机柜微环境是否在ASHRAE(美国采暖、制冷与空调工程师学会)推荐温度范围内,同时可计算出将温度升高一点点可以节约多少能量。 通过升高温度,哪怕只是升高一点点,数据中心都将会节约可观的冷却能耗,反过来,将会需要更多的能耗。 同时,超过阀值还可以发送警报电子邮件,例如,如果任何机架的温度超过了长期趋势图表中所设定的阈值,那么软件将会发出对应的警报电子邮件,提醒注意温度情况。

PowerIQ有效功率报告

而且,AOL(美国在线)还正利用美国力登公司的能量解决方案寻找珍贵的机架空间,通过使用设备的实时电源功耗信息而不是依靠设备的标示牌数据,帮助找到有价值的机架空余电量。设备的电流或功率实际损耗大约为该设备标示牌中所列的功率瓦特量或电流安培量的百分之五十。

另外,AOL(美国在线)充分利用 Power IQ(智能电源管理中心)的功能,集中管理智能电源(iPDU)。 它们所使用的所有智能电源(iPDU)设备的固件与配置管理和 PX 设备健康状况监控工作都可以通过 Power IQ(智能电源管理中心)完成实现。 例如,可以通过任务定制执行完成大规模的固件升级,同时升级所有 PX 设备设备的固件。

跟踪及减少 IT 碳排放量

“通过自动生成能量使用情况图与趋势图,和跟踪我们的碳排放量情况,美国力登公司的解决方案帮助我们鉴别确认了那些事我们可以进行节能减排的区域。”Stevens说到, “它帮助我们准确鉴别出浪费能源的设备,比如,那些打开的但是很少进行计算工作或者几乎没有进行任何计算工作的服务器,或者那些冷却过度的区域。 不仅如此,美国力登公司的能量管理解决方案不仅帮我们降低了成本,它还为我们提供了实时监控功能。”

Learn More About Raritan
客户

AOL(美国在线)是一家居于领先地位的网络服务公司,公司旗下的门户网站每个月拥有 1.12 亿人次的访问量。 经过 25 年的发展成长,AOL(美国在线)的业务范围广泛,横跨整个网络,包括为客户、出版公司和广告商提供在线及本地页面内容、创新性产品和价值服务。 从可持续性发展角度考虑,AOL(美国在线)致力于采用最为环保的方式经营它的业务,通过各种各样的方案举措尽可能降低其对环境的影响。其所坚持的提高能量效率的举措也使得它赢得了“Uptime Institute”颁发的 “IT 类绿色环保企业奖”。

挑战

AOL(美国在线)的 IT 团队希望改善提升它们数据中心的整体能量效率。 为了实现这一目标,AOL(美国在线)的 IT 团队需要关于服务器、路由器和交换机消耗的电源功率量的准确测量值。 同时,它们还希望测量每一个电源插座的能量损耗,以便它们能够获取它们能量使用情况的准确视图画面。

解决方案

电源管理
Dominion®(统治支配)PX 智能机架智能电源(iPDU)
Power IQ®(智能电源管理)能量管理软件

结果

AOL(美国在线)的IT 员工能够查看到来自于全世界任何位置办公室的每一个设备电源功率信息,和来自于全世界任一办公室中传感器报告的温度及湿度相关信息。所有数据信息都集合在一个集中管理中心上显示,而且通过该集中管理中心提供定制、线图展示与汇报和整个系统的智能电源产品控制管理。通过生成能量使用情况图与趋势图,跟踪我们的碳排放量情况。AOL(美国在线)可以迅速找出需要进行节能减排的区域,从而确定那些浪费能量的设备设备和冷却过度的区域。


« Previous Case Study
Cisco