mobile
 
博客 支持 关于我们 联系我们

资源

案例

筛选
力登数据中心基础设施管理(DCIM)能量与环境监控仅仅只是F5公司的产品开发实验室的开端而已
F5公司300个研发测试人员分散在25个研究院,负责开发、测试和实验。当F5实验室开始电能和冷却性能不足时,发现美国力登的数据中心基础设施管理(DCIM)能源监测软件、电源IQ、和环境传感器最适合于用来解决他们所面临的挑战。美国力登的软件和环境传感器的配置不但显著地帮F5降低了能源消耗,并且提升了总体性能。
在数据中心最佳能源优化使用和实践案例
作为世界上最大的因特网电子商务平台,eBay 对数据中心的数据中心的稳定性要求极为严格,任何停机都会造成每秒2,000美元的交易损失。因此,eBay 的全球数据中心的团队在正常运行和灵活性出类拔萃,同时必须低成本运维---这确实是一项个真正艰难的挑战,需要不断的创新才能保证成功。
美国Choice Hotels酒店采用了美国力登的远程电源管理和服务器访问服务,推进“无人值守”计划
美国Choice Hotels酒店集团是世界上最大的酒店集团之一,它将其全球预订系统转移到“无人值守”主机托管中心,并且使用美国力登智能电源分配单元、环境传感器、数据中心基础设施管理和带有远程管理功能的多电脑切换器来监控关键任务服务,管理它的服务器和数据中心的基础设施。
正好符合要求:LAUER-FISCHER GmbH 使用美国力登的服务器管理解决方案,为药房提供了优质服务
超过5000家德国药店采用 LAUER-FISCHER GmbH 的管理和在线服务。100多台服务器、网络交换机和路由器形成了它的IT基础设施,另外还有30台服务器用来开发和测试新方案。LAUER-FISCHER GmbH 采用美国力登Paragon二代多电脑切换器和用户站来帮助管理他们的整个基础设施。
世界上最大的模型铁路景点,使用 Raritan 让火车、汽车与飞机的轨道正常运作
微缩世界景观是德国最受欢迎的景点之一,里面有微型欧洲和美国旅游胜地的全景,包括行驶中的火车、汽车、卡车、消防车、船只和高山电梯。整个展览的场景和其所有移动的部分都由Windows® 和Linux®电脑和服务器控制,而现在则由美国力登Paragon二代多电脑切换器控制。
新泽西Greater Media电台微调无线电广播作业
Greater Media旗下拥有23个AM和FM电台, 广播范围遍及波士顿、夏洛特、底特律、费城和新泽西各地频道。该公司希望找到一套方法,可支持电台节目制播人员从不同地点录音,协助达成高度可用性服务目标,同时解决内部设备噪音对广播音频质量造成干扰的问题。在使用过他牌产品未能如愿后,Greater Media找到了力登,采用力登KVM解决方案来提高效率、确保正常运行时间并改善运作质量。
EPAM Systems解决了其数据中心日益增长的提高生产效率和减少停机时间的需求问题
EPAM Systems是中欧和东欧最大的定制项目软件开发商之一,也是中欧和东欧IT咨询领域的领军公司,需要确保迅速、安全可靠地访问其数据中心的服务器,并且确保可以从连接的驱动器和媒介上进行远程安装软件。如何实现--通过美国力登远程管理功能的多电脑切换器解决方案来实现。
英国最大的信用评等机构:集中管理所有设备的解决方案
Experian价值3000万英镑的开发项目,采用美国力登的Dominion KXII数字KVM交换机和Dominion SX 串口集中管理器管理它的Wintel 和UNIX基础设施。通过美国力登的认证管理安全网关,使得Experian的专家单点登录和自定义化视图来集中管理成千上百台设备。
Shands HealthCare使用了美国力登的数据中心基础设施管理(DCIM)dcTrack®解决方案之后,节省了50%的资产跟踪方面的投资
Shands Healthcare需要一种可以跟踪数据中心资产的方法,特别是跨多个数据中心——三个新的数据中心,识别每台服务器、不间断电源和设备的精确位置。此外,IT团队也想要提高数据中心内的能源效率。通过与美国力登合作,Shands已经摆脱了僵化的Excel电子表格和Visio平面图追踪方法,转而使用美国力登的dcTrack数据中心基础设施管理解决方案,因此如今享受着资产跟踪效率提高50%的丰硕成果。
Morgan Keegan分公司的效率强化来自于Raritan的解决方案
拥有超过3200名员工的投资公司--摩根奇根服务于散户、企业和机构客户的多样化金融需求。公司需要一个反应迅速的方式来管理其在美国的超过400家分公司的设备。其IT部门想要可以随时访问分公司服务器的、安全可靠的解决方案。

Page 1 of 3 pages  1 2 3 >