Home » Products » Power Distribution » PX 智慧型机架式PDUs » 输入端、输出端、以及分支电路的PDU计量
机架PDU计量功能是 智能PDU有别于基础型PDU的主要特征之一。可以实时监测数据中心的用电状况,避免因电路过载造成的宕机,从而更有效地利用电力资源。力登智能机架PDU提供了多种级别的计量选择。可以了解更多关于输入端、输出端、以及机架PDU分支电路级别计量的优势。
输入端口计量可以帮助用户确定电力的使用量,以及机架上的电力可用容量,换言之,也就能让供电变得更方便。通过输入端级别的计量,用户可以避免过载电路,而且更容易计算效率指标,例如电力使用效率 (PUE).
和输入端口计量型PDU一样,输出端口计量型可以帮助确定电力使用量以及机架端的可用容量。
最重要的是,输出端级别的计量能让用户知道设备或服务器的电力使用量,以此确定幽灵服务器,发现未充分利用的服务器,从而可以将电力成本准确分配到各具体的业务部门或客户。同时,还可以让数据中心管理者对各IT设备的效率进行比较。
如果电路变得重载运行,并且有运行跳闸的风险存在,那机架PDU分支电路在线计量能够提供告警。通常来说,用户首先会收到一个基于早先设置的阀值告警,一旦电力需求需要降低,就会发出警报。
分支电路在线计量的重要性在于,可以让用户在机柜或机架上添加新的设备,而无需顾虑断路器跳闸的风险。尤其是处理那些高功率消耗设备时,这一点显得尤为重要,如处理刀片服务器时,因为更高的电力消耗会有更高风险的断路器跳闸,以及意外宕机的发生。
断路器的监控能够使用户确定断路器跳闸的具体位置和时间,以便可以快速复位。
Previous: 智能PDU的USB配置
Next: 输入端口级别计量的切换型PDU
电力监控和计量—如何理解电力消耗帮助实现更高效的数据中心白皮书
在这本白皮书中,用户可以了解电源监控解决方案如何帮助且满足数据中心管理人员面临的不同挑战,同时提供一个良好的IT环境,实现不断发展的业务、使用、监管和财务目标。
立即阅读