iX7™ PDU控制器

功能更强大 性能更出众 管理更有效

视频详细介绍配备了全新控制器iX7的PX系列智能PDU是如何卓越地发挥其功能,帮助客户更有效、更具前瞻性地安全管理数据中心。

 

PX系列智能PDU

 

 
 

这就是iX7!


数据中心基础设施必须能够经得住时间的考验,特别是关键的电功率组件必须坚实可靠[A1] —这就是为何机架PDU的设计应该着眼于未来。

相比车载电脑里的各个单元模块[A2] ,每个智能机架PDU的组件对于可靠性和耐用性来说,都是无比重要 。

这就是ix7----一款最先进的智能PDU控制器!

iX7拥有未来趋向性的设计,更强大的计算能力;更高效的处理器;配有更多额外端口,标准千兆以太网----确保智能PDU达到最长的技术寿命。

明亮的彩色液晶屏是迄今为止PDU上所使用的最好的显示器,显示包括重要的电力数据,可任意方向翻转,并提供先进的故障排除功能。

因为可靠性是我们的首要目标,iX7甚至可以在失去主供电源的情况下,提供紧急备用电力来拯救机柜中的其他PDU。
iX7配备双以太网端口,用户可以通过两个独立的网络访问PDU。基础设施管理者,协同定位设施或IT管理员可以看到力登提供的相同的重要电力和环境数据,即使他们在不同的网络或VLAN环境下。

iX7控制器每个单元配备双[A4] USB端口,可提供WiFi连接,可连接到iPad,安装安全USB摄像头,或者用于U盘对几百台PDU进行授权[A5] 和升级。这样的架构,使得未来的扩展有了无限的可能。

传感器总线和功能端口允许无缝连接监测机柜的环境、安全和资产设备。这些传感器的集成速度远超其他同类的单独解决方案----增加了设备正常运行时间[A6] ,同时节约了能源和成本。

iX7由[A7] 力登的开放技术平台----Xerus做为支持。Xerus保证了互通操作性:PDU所提供的数据可以通过不同的界面或第三方DCIM进行访问。同时,Xerus还提供了一款先进的用户界面,适用于台式机,平板电脑或手机。

新的iX7将彻底颠覆您以往管理数据中心的方式。简单来说,它就是最好的PDU控制器!

详细了解iX7如何助力您的业务发展。


 

您想了解更多信息吗?

请求报价

联系销售团队直接报价

联系我们

在线测试

需要自行测试力登PDU产品

测试

获取产品资料

获取力登PDU、切换开关、传感器等产品资料

智能PDU系列产品资料