mobile
 
博客 支持 关于我们 联系我们

博客

了解KVM交换机的四大类型

Back of KVM Switch Inputs

KVM交换机是一个硬件设备,通过一个简单的键盘(keyboard)、显示器(monitor)和鼠标(mouse)(简称:KVM)可以让您对多台电脑进行控制。第一台KVM交换机是作为服务器母板以及生产服务器质量的测试工具而产生的,而且只支持显示器和键盘,因为在那个年代尚未发明鼠标。随着计算机技术的不断发展,KVM交换机也同样日新月异,不断发生着变化,为了满足不同系统和应用的需求,从而衍生出了各种类型的交换机。此处主要介绍四种类型的KVM交换机。

如果从计算机访问和控制方式的角度来看,KVM交换机可以主要分为两类:

  • 单用户KVM交换机:通常是作为入门级KVM交换机,主要用于小型安装,比如SOHO或远程办公室安装。允许个人用户从单一一个控制台,对各台所需的电脑进行访问。例如, MasterConsole® CAT MCCAT18 可以允许一人访问多达8台服务器。
  • 多用户KVM交换机:主要用于大型的安装和数据中心,要求多个用户对一定数量的计算机或服务器进行管理。例如,Paragon® II UMT1664可以允许16个用户对多达64台服务器进行访问。

如果从应用和技术角度出发,KVM交换机可以分为以下两种类型:

  • 模拟KVM交换机:模拟KVM交换机是通过一条线缆,直接从计算机连接到KVM交换机再连接到控制台从而进行操作。线缆可以使用Coax或Cat5,这取决于交换机的类型而定。例如,EZ-108使用的是caox线缆来连接到服务器,而MCCAT18使用的则是Cat5线缆。
  • 数字KVM交换机:即通常所说的KVM over IP.数字KVM交换机可以让您通过IP连接来控制服务器,而不受时间、地点的限制,可以是公司的局域网,或甚至是全世界任何一个地方。但是对于计算机而言,还是需要一个从计算机到KVM交换机的直接连接,但是对于控制计算机的用户来说,就无需直接连接到KVM交换机。例如,Dominion KX3-864就是这样一款KVM-over-IP交换机,通过TCP/IP网络可以允许8个用户控制多达64台服务器,并且允许用户进行机柜端控制。

这四种类型的KVM交换机还需支持多种不同的平台和技术。例如,KVM交换机需要支持不同的键盘和鼠标接口,如PS/2,USB,Sun,Mac;不同的视频接口,如VGA,DVI,ADC,HDMI, 以及不同的显示端口。KVM交换机还需要支持各种不同的平台,如基于Windows的PC/服务器,Mac, Sun,Linux以及其他。为了支持所有这些不同的视频和输入接口,计算机接口模块(CIM)也有各种格式以供选择。

显而易见的是,随着过去三十多年应用和技术的日益发展,对于KVM交换机的要求也日渐升高,甚至需要达到同步发展的效果。幸运的是,KVM技术正处于这样一个节点,即可以通过无限制的组合,来满足机房以及数据中心的各种技术需求。

 

预约在线演示,观看运行中的KVM交换机,找出最适合您数据中心使用的交换机。