博客

键盘(Keyboard)、显示器(Video)和鼠标(Mouse)(KVM)交换机的基础知识

键盘(Keyboard)、显示器(Video)和鼠标(Mouse)(KVM)交换机的基础知识

什么是KVM交换机?

KVM交换机允许用户通过一个简单的键盘、显示器和鼠标(KVM)控制台,对多台计算机设备进行访问和控制。这些计算机设备包括服务器、个人电脑、工作站,甚至是平板电脑。任何人,只要有需要访问到多台计算设备,不论距离长短,都可以从KVM交换机中获益匪浅!小到可以只是一个工程师,在他/她办公桌下的多台计算机之前切换,大到可以是一个IT管理员,跨区域维护成千上万台服务器。  

KVM交换机类型

KVM交换机有各种不同类型,包括(1)KVM延长器,(2)模拟KVM交换机,(3)KVM-over-IP交换机。 KVM延长器在单个用户和单台计算机之前提供点对点的访问。 模拟KVM交换机能够对多台计算机提供本地访问,不论远近,可以在电脑边,也可以在1000英尺以外。KVM-over-IP交换机通过局域网(LAN)、广域网(WAN)甚至是互联网(Internet), 提供基于IP的、BIOS级别远程计算设备访问。与此相关的一个解决方案,即串行控制台服务器,也被称为终端服务器,提供对串行管理设备的IP访问,例如网络路由器、交换机以及LINUX/UNIX服务器。

历年KVM交换机

KVM交换机已有超过20年的历史,从简单的延长器和基于模拟的解决方案,到现如今灵活多变、基于IP的KVM解决方案,提供了多台服务器的集中访问,不论是一个分公司的几台服务器,或是横跨几大洲的成千上万台计算机。

KVM交换机的不同之处

与基于软件的远程访问解决方案不同,KVM交换机提供的是带外和BIOS级别的访问。带外访问意味着KVM交换机可以不依赖于远程计算机的常规网络连接。即使是断网或操作系统停止工作,KVM交换机仍可以对设备进行访问。由于KVM交换机是通过线缆或计算机接口模块(CIM)直接连接到计算机,再加以本地配备一个模拟计算机或通过网络配备一个KVM over IP交换机,就可进行BIOS级别访问。在OS以及BIOS级别访问中,很重要的一个特征就是虚拟媒体。虚拟媒体允许用户通过IP网络,从远程笔记本电脑或台式电脑中,将媒体如CD/DVD/USB驱动安装到实验室或数据中心的服务器上。甚至还可以从台式电脑或笔记本的媒体上通过IP,远程启动操作系统!

KVM交换机的优势

KVM交换机可以对多台服务器、电脑或工作站提供集中访问和控制,足以让各种规模的企业清楚看到它所带来的如下优势:

  1. 提高生产率--KVM-over-IP交换机所提供虚拟接触,可以让公司的IT人员不论身处何地--是穿过大厅、在家里或是跨点的网络,都可以管理服务器以及对发生的事件及时做出响应。无需昂贵的出差、也大大提高了响应速度,从而提高了生产率。虽然KVM解决方案最早主要由IT从业人员采纳和使用,但是现如今,许多其他行业的用户也从KVM-over-IP解决方案中获益颇多,其中包括实验室经理,工程师,开发人员、测试人员、技术人员、运营商以及广播工程师。
  2. 多平台解决方案--力登KVM交换机是在异构计算环境中工作。它们并不依赖于特定制造商的硬件、数据库或是操作系统。于此,他们可以在不同制造商的服务器环境中工作(如:HP,IBM®Dell和Oracle),或在不同的操作系统中运行(如:Windows,Linux,Mac).
  3. 加快了事件反应速度--一个企业范围、可web访问的KVM解决方案可以大大缩短对发生事件的响应时间,因为管理员可以在任何地方采取相应的措施。即时是小型的企业组织,也可以产生巨大的效益,单一用户IP网关,能让关键员工在数公里外也可以进入到关键服务器的BIOS中进行修改。
  4. 提高了业务的连续性--KVM交换机能够在紧急的情况下,允许“带外”访问公司的服务器以及其他IT设备。因此,即时公司网络本身已经处于断网的状态,IT工作人员还是可以访问、控制和管理公司的服务器。一个配有集成电源管理的KVM交换机还可以远程重新启动一个完整的系统。
  5. 提升了安全性--KVM-over-IP交换机提供了安全、加密的远程设备连接,具备政府以及军事应用级别一样的安全特性,诸如AES加密、FIPS 140-2加密以及智能卡身份认证。

 

See additional reasons KVM switches are superior to other remote server management tools.

 

了解更多关于力登KVM解决方案

力登公司一直以来是KVM行业的先驱,20多年来,为成千上万的用户提供解决方案。点击 “为何选择力登KVM”页面来详细了解力登KVM解决方案带来的利益以及具备的优势。

在KVM交换机列表页面,查看各种KVM解决方案,包括KVM-over-IP交换机的Dominion KX系列,Paragon系列、MasterConsole系列、CompuSwitch模拟KVM交换机,以及CommandCenter集中访问和管理系统。

Dominion SX串行控制台服务器的介绍位于串行控制台产品页面。

Cat5 Reach KVM延长器的介绍位于产品配件页面。

KVM产品选择器

力登产品配备各种不同的型号和选项以满足各式需求。通过KVM产品选择器,您可以探索各种可用的模块、CIM以及配件