关于我们

客户推荐


“从第一次的询问到 我们今天的持续合作,力登一直积极响应,倾听并理解我们的目 的、目标和重要需求,与我们密切合作,开发和实施各项解决方 案,可以说完全满足或远超过我们在每一个产品功能和性能方面的 要求。”
了解更多
Glenn Robertson, Unisys云与基础设施服务 亚太区数据中心服务经理

“The Raritan Branch Circuit Monitor will allow us to easily scale our monitoring solution to suit our rapidly changing needs without a large capital outlay. The BCM approach provides accurate insight on customer installations while preserving the line of demarcation between our equipment and our customer’s equipment. In short, we now have a complete picture of our power infrastructure.”
Paul Carr, Data Center Manager-Data Center Services at Unisys

“We like the BCM kit because it’s compact and easy to install and configure. It provides many useful features that enable us to have full visibility over rack power consumption, available power capacity, and capacity thresholds. It’s as simple as that!”
Aurel Vasilescu, Regional Datacenter Facility Development at T-Mobile Czech Republic

“Raritan’s new BCM system brings a new level of accuracy and breadth of power information to colocation and legacy data center operators. As a result, more data centers can benefit from monitoring real-time energy usage and rack capacity levels, and easily generate energy billing reports using Sunbird Power IQ® DCIM Monitoring software.”
James Cerwinski, Director at Sunbird Software

通过技术来提高效率极为必要......像dcTrack这样有助于进行电源管理、容量规划和变更管理的数据中心基础设施管理工具。系统监控工具可帮助跟踪网络的健康状况。
Tan Choon Huat, 安盛公司新加坡区域数据中心设施经理

“有一次,我们犯了一个错误,导致我们的防火墙死锁。我们不得不派人到现场,从console进入设备,重新启动。如果我们当时有Dominion®SX,只要五分钟就轻松解决了。正是这件事,使我们意识到有必要为我们的IT基础设施部门添加力登公司的串口集中控制器解决方案。”
Kevin Byrne, Network Operations Engineer, U.S. Charter Communications

“Dominion®SX 提供了串口级的集中访问控制,这是我们以前一直希望、但从来没有完全实现的。CommandCenter帮我们实现了集中管理;它是当今市场上独一无二的解决方案。”
Adrian Dyson, Head of Command Centre and Automation, Experian Ltd., Nottingham, UK

“用了Dominion PX,使我摆脱了断路器和繁杂的测量仪器组合。时时的电量数据对IT管理人员进行容量规划的决策非常重要,同时更精确的电量使用记录也有助于IT经理计算能源费用成本并分摊到相应的业务部门。”
Cameron Sturdevant, Labs Technical Director, eWeek

“力登的解决方案为我们提供了一种切实的策略,精确计量计算实际电量使用费用。而不是IDC的传统计费方式:按照固定费率和面积计算费用,这种计算方式更加准确和科学。”
Dustin Phillips, Co-Location Operations, Archer

“力登在设备级的智能电源计量功能,为如何提高数据中心和其他区域的能源效率提供重要依据支持。我们很高兴能将力登添加到不断发展的合作伙伴生态系统和解决方案中。结合力登提供的重要信息和内嵌在思科的网络基础设施解决方案里的EnergyWise技术,大大提升了客户衡量和控制能源消耗的能力。”
Jeff Reed, Vice President of Ethernet Switching Technology Group, Cisco

“分支机构狭小的服务器空间,加上员工缺乏IT背景,导致在计算机硬件上执行特定任务变得很困难。Dominion PX电源管理系统在这方面对我们十分有帮助。”
Jin-Chong Zhang, MIS Vice Manager, B&Q Taiwan

“远程监测所有位置的环境指标,对我们来说非常重要。PX即是那种时时提供设备耗电数据的工具,它可以帮助我们确定哪些地方可以节约能源,通过更高效的用电和制冷实现绿色数据中心,正是我们努力的方向...“
Mike Carpinella, Technical Services Director, Duane Morris

“我完成了我的数据中心的整合迁移…和集中管理...而整个系统都离不开力登的产品。PDU和KVM产品都功不可没。现在,在世界任何地方,我都可以远程访问、掌控我的数据中心。力登产品的安装也非常方便。而且最出色的,是使用了彩色电缆,非常容易追踪电缆去向。感谢力登提供这样出色的产品.....出色的表现,真是太棒了。”
Keith Donahue, Director IT Operations, GlobalOptions

“作为一个基于硬件的设备集中管理平台, CommandCenter不是运行Windows®平台的,而且自己开发的封闭系统。力登提供了他们的竞争者无法企及的灵活性、可扩展性和高安全性。”
Adrian Dyson, Head of Command Centre and Automation, Experian Ltd., Nottingham, UK

“Power IQ生成的每月能耗趋势报表,为我们的客户提供服务器和IT设备的实际能耗使用情况....Power IQ使我们的客户能够在Web界面操作生成自己的报表,并安全地重启他们的设备。使客户更灵活主动管理他们的服务器,在能源使用方面更加有效率。”
Dustin Phillips, Co-Location Operations, Archer

“Power IQ是一个集中管理所有智能电源设备的平台。无论在办公室还是远程,我都可以通过一个IP地址访问这个管理平台,查看所有位置的服务器的统计数据。一个控制台就可以查看所有的设备。集中从一个接入点查看所有设备,大大简化了我和我团队同事的工作。”
Mike Carpinella, Technical Services Director, Duane Morris

“在部署dcTrack之前,我们必须跑一趟数据中心的相应楼层,以确定该服务器是否在正确的位置。现在,我们只需要查看dcTrack屏幕上的资产信息,就可以一目了然地知道X服务器是否在此机架相应U的位置;或者知道它已经不再是一台物理服务器,而是一台虚拟的服务器。精确的资产记录帮助我们提高了50%的效率;使得添加和变更更轻松,并提高我们的资产盘点的准确性。”
Joseph Keena, Manager of Data Center Operations, Shands Healthcare

“dcTrack有助于理顺数据中心基础设施--这个复杂迷宫。每个都是数据中心环境是动态而复杂的,许多部件发生移动但相互依赖,我们不得不寻找解决方案,使它更易于管理。 力登的dcTrack ...使我们能够快速地为新的服务器分配空间,管理电源和网络连接,发出工作指令,并为英国航空公司所有的数据中心提供容量规划。”
Keith Bott, Service Manager Equipment & Facilities, British Airways